Manntech
ÖLFLEX®로 멋진 광경을 ÖLFLEX® Abu Dhabi 덕분에 아랍에미리트의 수도 아부다비에서 새로운 스카이라인을 즐길 수 있습니다. 영국의 선도적인 건축가 Norman Foster(Foster + Partners)는 프로젝트 개발업체인 Aldar Properties PJSC로부터 구도시 중심부의 새로운 중심인 소위 센트럴 마켓을 설계하도록 의뢰받았습니다. 이 도시의 새로운 모습에서 가장 눈에 띄는 것은 두 개의 고층 건물인 도메인 타워(Domain Tower, 381m)와 트러스트 타워(Trust Tower, 278m)입니다. 트러스트 타워는 Manntech에서 제공하는 두 개의 혁신적인 파사드 액세스 시스템으로 페르시아만을 한눈에 볼 수 있습니다. 타워 시스템에 사용된 전원 및 제어 케이블을 Lapp에서 공급하였습니다.

Manntech
도전 과제
표준 프로젝트? 아닙니다!
종래와 다른 건물 설계는 Manntech가 완전히 새로운 파사드 액세스 시스템을 개발해야 한다는 것을 의미했습니다. 트러스트 타워의 파사드는 건물 위쪽으로 갈수록 구불구불합니다. 이것은 캐리지가 항상 경사면에서 움직인다는 것을 의미합니다. 부분적으로 유리로 된 지붕은 51도 각도로 되어 있으며, 건물은 손톱이 있는 집게손가락을 세운 모양을 닮았습니다. 또 다른 어려움은 투자자의 명시적인 요구로, 파사드 액세스 시스템이 매달린 크레인을 시각적으로 숨겨야 한다는 것이었습니다.

Manntech
솔루션
Manntech의 설계자는 파사드의 좌·우측 각각의 레일에 두 개의 평행 파사드 액세스 시스템을 개발했습니다. 청소 및 유지 보수 시간 외에, 두 시스템은 마천루의 ‘손끝’에 있는 일종의 창고에 숨어 있습니다.필요한 경우 레일 위로 이동합니다. 그러면 캐리지들이 유압식으로 회전하고 다른 레일을 통해 파사드의 가장자리로 이동합니다. 여기에서 캐리지가 다시 회전하여 150미터 길이의 구불구불한 레일 트랙에 위치합니다. 그러면 작업 준비가 완료 됩니다. 크레인이 회전하고 붐이 오르내리며 회전 헤드가 파사드를 따라 정확하게 곤돌라를 움직이는 데 사용됩니다.
제품
전동식 레일 크레인의 전원 공급 케이블과 신호 케이블 라우팅으로 난연 및 할로겐 프리의 ÖLFLEX® CLASSIC 130H 전원 및 제어 케이블이 사용되었습니다. Manntech가 설치한 총 9개의 모터는 난연 및 할로겐 프리의 ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 모터 케이블이 특징입니다. ÖLFLEX® CLASSIC 400P와 ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP의 차폐형 케이블도 엔코더 및 모터 케이블에 사용되었으며, 단순 위치 스위치의 연결과 크레인 헤드 제어를 위한 다중 코어 케이블로도 사용되었습니다.
곤돌라의 이동 경로, 방향 및 위치를 결정하는 데 사용되는 센서는 고유연성이 있는 UNITRONIC® FD CP plus 데이터 네트워크 케이블을 사용하여 연결됩니다.

성과
이런 초고층 건물에서는 모든 요소가 안정적으로 작동해야 합니다. 그래서 Manntech는 커넥션 솔루션을 위해 오로지 Lapp 제품만을 10년 넘게 사용하였고, Lapp의 제품 품질에 대해 성공적이라고 평가합니다. 품질은 성공합니다. Manntech는 품질은 성공한다는 것을 믿으며, 이미 다음 대형 프로젝트를 준비하고 있습니다. 그 프로젝트는 바로 세계에서 두 번째로 높은 건물로 632m 에 달하는 상하이 타워의 파사드 액세스 시스템입니다.
고객 정보
Manntech는 Mammendorf의 맘멘도르프(Mammendorf)의 바이에른(Bavarian)시에 본사를 두고 있습니다. 직원 규모는 200명 정도이며 세계적인 파사드 액세스 시스템 제조업체입니다. Manntech는 Mannesmann 그룹에서 나와 1999년부터 독립하였습니다.