ÖLFLEX® CONNECT, 전문 하네싱 서비스
![Additional Assets 3](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC_2021/Addtional_Assets-03.png)
LAPP 그룹은 전세계의 고객을 하나로 연결하는 글로벌 기업입니다.
1957년에 창업한 이래로 LAPP은
제품의 우수한 품질과 탁월함으로 그 명성을
쌓아 신뢰받을 수 있는 브랜드로 자리 매김했습니다.
오늘날에 이르러서는, 전세계적으로 LAPP의 이름은 역량,
품질 보증, 혁신의 대명사로 불리고 있습니다.
제품의 우수한 품질과 탁월함으로 그 명성을
쌓아 신뢰받을 수 있는 브랜드로 자리 매김했습니다.
오늘날에 이르러서는, 전세계적으로 LAPP의 이름은 역량,
품질 보증, 혁신의 대명사로 불리고 있습니다.
일반 표준제품에서 커스터마이징
제품으로의 확산
제품으로의 확산
LAPP 그룹의 포트폴리오는 ÖLFLEX® 전원 및 제어용 케이블, UNITRONIC® 통신 시스템, EPIC® 산업용 커넥터, SKINTOP® 케이블 글랜드 등 8 개의 강력한 국제산업표준 브랜드로 구성됩니다. 전체적으로 보면 거의 모든 국제 요구사항을 준수하는 40,000개 이상의 표준 제품을 보유하고 있습니다.
LAPP 그룹은 시작은 케이블 제조업체였습니다. 지금은 LAPP만의 고유한 하네스 서비스를 더해 완전한 솔루션을 제공합니다. 세 가지 핵심 하네스 서비스는 ÖLFLEX® CONNECT 케이블, ÖLFLEX® CONNECT 서보, ÖLFLEX® CONNECT 체인입니다. 케이블 어셈블리, 모션 어플리케이션용 서보 케이블 어셈블리, 또는 케이블 체인까지 고객이 어떤 커스터마이징 제품을 원하든 LAPP에서는 한번에 제공이 가능합니다.
고객의 요구사항이 복잡하거나 특수한지에 상관없이 LAPP의 전문가들이 고객 맞춤형 솔루션을 정확하게 개발합니다.
LAPP 그룹은 시작은 케이블 제조업체였습니다. 지금은 LAPP만의 고유한 하네스 서비스를 더해 완전한 솔루션을 제공합니다. 세 가지 핵심 하네스 서비스는 ÖLFLEX® CONNECT 케이블, ÖLFLEX® CONNECT 서보, ÖLFLEX® CONNECT 체인입니다. 케이블 어셈블리, 모션 어플리케이션용 서보 케이블 어셈블리, 또는 케이블 체인까지 고객이 어떤 커스터마이징 제품을 원하든 LAPP에서는 한번에 제공이 가능합니다.
고객의 요구사항이 복잡하거나 특수한지에 상관없이 LAPP의 전문가들이 고객 맞춤형 솔루션을 정확하게 개발합니다.
![Additional Assets](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC_2021/Lapp_Icons-02.png)
전세계 전반 산업에 경쟁력 강화
LAPP은 제품을 만드는 사람들을 위해 디자인을 합니다. 당사의 고성능 솔루션은 산업 기계 및 플랜트 엔지니어링 부문을 다루는 독일 주요 거래처가 "독일산"이라는 세계적으로 우수한 명성을 유지하게 해 줍니다.
자동화 엔지니어링에서도 단일 공급업체의 장점인 짧은 개발 주기와 지능형 네트워크, 시스템 솔루션을 통해 신뢰할 수 있는 시스템 기반 솔루션을 제공합니다.
식음료 업계만큼 운영 요구사항이 까다로운 분야는 없습니다. 당사의 연결 솔루션은 물, 화학물질, 고온 증기, 고압 등에 대한 내성을 가지고 깨끗하고 위생적으로 작업이 가능한 환경을 제공합니다.
풍력 발전소와 같은 에너지 분야에 사용되는 당사의 케이블은 로터 블레이드의 회전으로 발생하는 열, 냉기, 습기, 움직임을 견디도록 설계되었습니다. 태양광 시스템에 대한 당사의 혁신적인 연결 솔루션은 이러한 요인에 노출되어도 안정적이고 견고한 성능을 자랑합니다.
모빌리티 분야에서 당사는 충전소에서 에너지 저장 장치 연결에 이르기까지 자동차 산업에 완전한 솔루션을 제공합니다. LAPP의 케이블 시스템은 미래 모빌리티 산업의 주요 성장동력이라고 할 수 있습니다.
자동화 엔지니어링에서도 단일 공급업체의 장점인 짧은 개발 주기와 지능형 네트워크, 시스템 솔루션을 통해 신뢰할 수 있는 시스템 기반 솔루션을 제공합니다.
식음료 업계만큼 운영 요구사항이 까다로운 분야는 없습니다. 당사의 연결 솔루션은 물, 화학물질, 고온 증기, 고압 등에 대한 내성을 가지고 깨끗하고 위생적으로 작업이 가능한 환경을 제공합니다.
풍력 발전소와 같은 에너지 분야에 사용되는 당사의 케이블은 로터 블레이드의 회전으로 발생하는 열, 냉기, 습기, 움직임을 견디도록 설계되었습니다. 태양광 시스템에 대한 당사의 혁신적인 연결 솔루션은 이러한 요인에 노출되어도 안정적이고 견고한 성능을 자랑합니다.
모빌리티 분야에서 당사는 충전소에서 에너지 저장 장치 연결에 이르기까지 자동차 산업에 완전한 솔루션을 제공합니다. LAPP의 케이블 시스템은 미래 모빌리티 산업의 주요 성장동력이라고 할 수 있습니다.
![Banner 2](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC_2021/Banner-2.jpg)
![Banner 3](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC_2021/Banner-3.jpg)
글로벌
기업으로서의 성공 비밀
기업으로서의 성공 비밀
당사의 브랜드는 연결 기술 분야에서 세계적으로 가장 잘 알려진 브랜드 중의 하나입니다. 반세기가 넘는 기간동안, 당사는 품질과 정밀성, 신뢰성을 유지하기 위한 의지를 굽히지 않고 완벽한 명성을 쌓기 위해 열심히 노력해 왔습니다.
우리에게 품질이란 처음 아이디어 개발부터 이를 발전시키고 생산하고 그 뒤의 A/S까지의 모든 과정입니다. 당사의 제품은 최첨단 기계로 생산되고 생산 과정에서 수많은 품질 테스트를 거칩니다. 고객 만족을 보장하기 위해 고객 특성별 맞춤형 리포트, 지속적인 품질 측정 및 개선방안을 제공하는 사내 품질 관리 시스템을 구축하였습니다.
우리에게 품질이란 처음 아이디어 개발부터 이를 발전시키고 생산하고 그 뒤의 A/S까지의 모든 과정입니다. 당사의 제품은 최첨단 기계로 생산되고 생산 과정에서 수많은 품질 테스트를 거칩니다. 고객 만족을 보장하기 위해 고객 특성별 맞춤형 리포트, 지속적인 품질 측정 및 개선방안을 제공하는 사내 품질 관리 시스템을 구축하였습니다.
![orange_quote_left.png](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC_2021/orange_quote_left.png)
처음 아이디어 개발부터
이를 발전시키고
생산하고 그 뒤의 A/S까지의
모든 과정입니다.
![orange_quote_right.png](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC_2021/orange_quote_right.png)
LAPP과의 파트너십을 통해 앞서 나가세요.
LAPP을 파트너로 삼으세요.
여러분이 가장 잘 하는 분야인 핵심 비즈니스에 온전히 집중할 수 있게 도와드립니다.
당사의 직원들이 전체적인 가치부가 사슬과 함께 엔지니어링 노하우를 제공합니다.
제품의 연결 기술 품질을 향상시키고 비용을 절감하실 수 있습니다.
종합하면, 당사는 빠른 생산, 빠른 배송시간을 보장하고
이에 더해서 보관 및 물류 서비스도 제공하기 때문에 제품과 시스템의
즉각적인 구현이 가능하며, 이는 곧 고객 여러분의 경쟁력을 더욱 높여줍니다.
여러분이 가장 잘 하는 분야인 핵심 비즈니스에 온전히 집중할 수 있게 도와드립니다.
당사의 직원들이 전체적인 가치부가 사슬과 함께 엔지니어링 노하우를 제공합니다.
제품의 연결 기술 품질을 향상시키고 비용을 절감하실 수 있습니다.
종합하면, 당사는 빠른 생산, 빠른 배송시간을 보장하고
이에 더해서 보관 및 물류 서비스도 제공하기 때문에 제품과 시스템의
즉각적인 구현이 가능하며, 이는 곧 고객 여러분의 경쟁력을 더욱 높여줍니다.