서보 어셈블리 선택: 올바른 위치의 올바른 커넥터

모든 케이블이 동일한 것은 아닙니다. 귀사의 어셈블리를 위한 서보 시스템을 선택할 때는 케이블 속성의 성능과 적합성을 핵심적으로 고려해야 합니다. 하지만 어떤 이들은 과도한 설계가 호환성이 없는 것만큼이나 문제라는 것을 인식하지 못할 수도 있습니다. 불필요하게 복잡한 케이블 설계는 솔루션의 성능은 향상시키지 않고 제품 비용만 증가시킵니다.
1957년에 업계 최초로 산업 생산된 유연한 컬러 코드 서보 케이블을 도입한 이후, LAPP은 강력한 케이블 제조 기술을 기반으로 시장과 함께 발전하여 완벽한 케이블 솔루션을 공급하는 업체가 되었습니다. 고객들이 더 이상 개별 제품에 만족하지 못하게 됨에 따라 솔루션 기반 사고가 우리의 실질적인 작업 방식이 되었습니다. 서보 어셈블리에서 이러한 성향을 확인할 수 있으며, 케이블에서 커넥터 및 기타 부품에 이르기까지 올바른 서보 제품들을 귀사가 원하는 설치 현장에 즉시 발송할 준비가 되어 있습니다.

서보 어셈블리 선택:
올바른 위치의 올바른 커넥터
시장에서 필요로 하는 용도가 달라지면 필요한 케이블 어셈블리도 달라집니다. 정적 용도에서 동적 용도에 이르기까지, 올바른 서보 어셈블리는 마모 저항 및 전자기 보호와 같이 작업에 필요한 케이블 특성을 충족해야 합니다.
LAPP의 서보 어셈블리용 반자동 생산 라인은 전 세계 고객들에게 비용 효율적이고 디지털화된 생산 과정을 통한 제품을 제공합니다. 다양한 산업 표준에 적합한 ÖLFLEX® CONNECT 스마트 서보 솔루션의 특징이 살아있는 3가지 파워라인 등급 - 기본 라인, 코어 라인, 연장 라인 중 하나를 선택하세요. 서보 어셈블리 최적화에 대한 빠른 가이드를 제공하는 백서를 통해 더 자세히 알아보세요.
백서 다운로드하기
서보 구성자(configurator) 도구를 통한
리드 타임 단축
4단계를 통해 간단히 서보 구성에 적합한 LAPP 제품을 찾아 관련 제품 데이터 시트를 다운로드하세요!
SIEMENS®, Lenze, Rockwell, SEW와 같은 다른 제조업체와의 서보 구성을 위한 호환 가능한 LAPP 대체제를 찾아보세요. 디지털 서보 구성자 도구에 액세스하여 단 몇 초 안에 적합한 LAPP 제품을 찾아보세요!
- 용도 선택
- 어셈블리 유형 선택
- 길이 코드 선택
- 제품 데이터 시트 다운로드


스마트 케이블 드럼의 시제품을 선보이며 한 말입니다.
스마트 케이블 드럼을 통한 재고 관리의
디지털화
“우리는 고객들이 그들의 회사 내에서 인더스트리 4.0을 현실화할 수 있도록 돕고 싶습니다. 스마트 케이블 드럼은 창고 재고를 실제로 필요한 수량과 정확히 부합하도록 조절하는 방법을 사용하여 재고 관리의 디지털화를 지원합니다. 이 방법을 사용하면 비용과 창고 공간을 절약할 수 있습니다.”
– Mr. Ralf Moebus, LAPP의 산업 데이터 통신 제품 담당 책임자
LAPP의 혁신적인 스마트 케이블 드럼은 2019년도 Hannover Messe에서 첫 선을 보였습니다. Schildknecht와 LAPP의 시기적절한 협력의 산물인 이 지능형 드럼은 창고에 배치되어 재고량을 실제 수요에 정확히 맞게 조정할 수 있어, 비용과 창고 공간을 절약할 수 있습니다. Bluetooth 5 또는 모바일 무선 기술과 센서, 그리고 eSIM 카드를 함께 사용하면 중요한 정보를 클라우드를 통해 내부 네트워크로 전달하여 액세스 속도를 훨씬 향상시킬 수 있습니다.
창고 업무를 단순화하는 것 외에도 이 드럼은 선택사항인 내장 GPS 감지를 통해 도난 방지에도 유용하게 기능할 수 있습니다. 그 밖의 구체적인 응용 분야도 현재 연구 중입니다.
구부러질지언정 부러지지 않는다:
엄격한 테스트를 통한 품질 보장

최고의 케이블 품질을 보장하기 위해 LAPP은 모든 제품에 대해 사내 성능 테스트를 수행합니다. 극한의 굴절반경 하에서 다양한 속도의 굽힘 사이클 수백만 개를 테스트하는 것부터 기계적, 화학적 및 진동 테스트에 이르기까지, 당사의
케이블은 엄격한 내구성 테스트를 거치고 나서야 연속 생산을 시작할 수 있습니다. 또한 고객이 특정한 품질 및 안전 요건을 요하는 경우에는 당사에 연락하여 주문한 제품에 대한 테스트를 수행할 수 있으며, 테스트 인증서를 발급 받을 수 있습니다.


ÖLFLEX® 는 전원 및 제어 케이블의 대명사가 되었습니다. 유연성과 내유성을 갖춘 당사의 케이블은 가장 높은 수준의 수요를 충족시킬 수 있고, 가장 가혹한 조건에도 견딜 수 있습니다. 당사의 케이블은 이탈리아 가르다 호수에서 264미터 깊이에 설치된 다이빙 램프를 켜는 데 사용되었으며, 심지어 세계적으로 유명한 이집트 기자의 거대 피라미드를 환기시키는 데에도 사용되었습니다.
검증된 성능과 견고하게 설계된 당사의 ÖLFLEX® 케이블은 사용자의 선택을 받을 만한 명확한 이점이 있으며, UL 표준 준수를 보장하기 위해 최첨단 장비를 사용하여 테스트를 수행해 왔습니다.
자세한 제품 정보 확인
서보 어셈블리 선택:
올바른 위치의 올바른 커넥터
시장에서 필요로 하는 용도가 달라지면 필요한 케이블 어셈블리도 달라집니다. 정적 용도에서 동적 용도에 이르기까지, 올바른 서보 어셈블리는 마모 저항 및 전자기 보호와 같이 작업에 필요한 케이블 특성을 충족해야 합니다.
LAPP의 서보 어셈블리용 반자동 생산 라인은 전 세계 고객들에게 비용 효율적이고 디지털화된 생산 과정을 통한 제품을 제공합니다. 다양한 산업 표준에 적합한 ÖLFLEX® CONNECT 스마트 서보 솔루션의 특징이 살아있는 3가지 파워라인 등급 - 기본 라인, 코어 라인, 연장 라인 중 하나를 선택하세요. 서보 어셈블리 최적화에 대한 빠른 가이드를 제공하는 백서를 통해 더 자세히 알아보세요.
백서 다운로드하기
서보 구성자(configurator) 도구를 통한 리드 타임 단축
4단계를 통해 간단히 서보 구성에 적합한 LAPP 제품을 찾아 관련 제품 데이터 시트를 다운로드하세요!
SIEMENS®, Lenze, Rockwell, SEW와 같은 다른 제조업체와의 서보 구성을 위한 호환 가능한 LAPP 대체제를 찾아보세요. 디지털 서보 구성자 도구에 액세스하여 단 몇 초 안에 적합한 LAPP 제품을 찾아보세요!
- 용도 선택
- 어셈블리 유형 선택
- 길이 코드 선택
- 제품 데이터 시트 다운로드

스마트 케이블 드럼을 통한 재고 관리의 디지털화
“우리는 고객들이 그들의 회사 내에서 인더스트리 4.0을 현실화할 수 있도록 돕고 싶습니다. 스마트 케이블 드럼은 창고 재고를 실제로 필요한 수량과 정확히 부합하도록 조절하는 방법을 사용하여 재고 관리의 디지털화를 지원합니다. 이 방법을 사용하면 비용과 창고 공간을 절약할 수 있습니다.”
– Mr. Ralf Moebus, LAPP의 산업 데이터 통신 제품 담당 책임자
LAPP의 혁신적인 스마트 케이블 드럼은 2019년도 Hannover Messe에서 첫 선을 보였습니다. Schildknecht와 LAPP의 시기적절한 협력의 산물인 이 지능형 드럼은 창고에 배치되어 재고량을 실제 수요에 정확히 맞게 조정할 수 있어, 비용과 창고 공간을 절약할 수 있습니다. Bluetooth 5 또는 모바일 무선 기술과 센서, 그리고 eSIM 카드를 함께 사용하면 중요한 정보를 클라우드를 통해 내부 네트워크로 전달하여 액세스 속도를 훨씬 향상시킬 수 있습니다.
창고 업무를 단순화하는 것 외에도 이 드럼은 선택사항인 내장 GPS 감지를 통해 도난 방지에도 유용하게 기능할 수 있습니다. 그 밖의 구체적인 응용 분야도 현재 연구 중입니다.
구부러질지언정 부러지지 않는다:
엄격한 테스트를 통한 품질 보장

최고의 케이블 품질을 보장하기 위해 LAPP은 모든 제품에 대해 사내 성능 테스트를 수행합니다. 극한의 굴절반경 하에서 다양한 속도의 굽힘 사이클 수백만 개를 테스트하는 것부터 기계적, 화학적 및 진동 테스트에 이르기까지, 당사의 케이블은 엄격한 내구성 테스트를 거치고 나서야 연속 생산을 시작할 수 있습니다. 또한 고객이 특정한 품질 및 안전 요건을 요하는 경우에는 당사에 연락하여 주문한 제품에 대한 테스트를 수행할 수 있으며, 테스트 인증서를 발급 받을 수 있습니다.


ÖLFLEX® 는 전원 및 제어 케이블의 대명사가 되었습니다. 유연성과 내유성을 갖춘 당사의 케이블은 가장 높은 수준의 수요를 충족시킬 수 있고, 가장 가혹한 조건에도 견딜 수 있습니다. 당사의 케이블은 이탈리아 가르다 호수에서 264미터 깊이에 설치된 다이빙 램프를 켜는 데 사용되었으며, 심지어 세계적으로 유명한 이집트 기자의 거대 피라미드를 환기시키는 데에도 사용되었습니다. 검증된 성능과 견고하게 설계된 당사의 ÖLFLEX® 케이블은 사용자의 선택을 받을 만한 명확한 이점이 있으며, UL 표준 준수를 보장하기 위해 최첨단 장비를 사용하여 테스트를 수행해 왔습니다.
자세한 제품 정보 확인