로봇
오늘날 로봇은 산업의 거의 모든 부문에서 인간과 함께 일하며, 고도의 난이도가 요구되는 작업이나 위험하고 건강에 위험 줄 수 있는 일에 투입되고 있습니다. 로봇은 자동차 도장 라인처럼 무거운 사물을 들어 올리고 정확하게 세밀한 부분과 구멍에 페인트칠을 하고 수백만 번 같은 생산 과정을 정확히 같은 정교함으로 지속적인 반복 운동을 합니다.
로봇 산업의 케이블링 요구사항:
- 극한의 굽힘 및 회전 운동
- 최고 수준의 유연성, 안정성 및 내구성
- 제한된 케이블 설치 공간
- 개별 어셈블리
- 중요 교체 부품의 빠른 배송
- 다목적 케이블 시스템 - 모든 로봇 유형은 다양한 모션 시퀀스를 특징으로 합니다.
단 하나의 구성 요소가 고장나면 전체 생산 라인을 정지시켜 수백만 달러의 손실을 초래할 수 있습니다.
Lapp의 로봇 산업 솔루션:
Lapp Group은 로봇 전문 기업인 Lapp Muller와 함께 30 년 이상 로봇 분야를 집중적으로 연구하고 있으며 제어 및 데이터 네트워크 케이블, 특수 케이블 및 관련 어셈블리를 생산하고 있습니다. 이러한 로봇 산업에 대한 노력으로 바탕으로 Lapp Group은 고품질 표준 제품은 물론 개별 맞춤형 제품을 제공하고 있습니다.
마켓 매니지먼트 로보틱스 사업부는 최상의 고객 만족을 보장합니다. 이 부서는 고객과 협력하여 전문적인 상담과 함께 많은 시간이 소요되는 개별 솔루션 개발 과정을 수행합니다. 표준 제품으로 고객 요구 사항을 충족시킬 수 없는 경우 이 부서는 고객과 개별적으로 논의하여 특수 솔루션을 개발합니다. 국내에서 보기 힘든 특수 케이블도 소량으로 제공합니다.
특수한 상황에서도 고객의 요구 사항이 충족 될 수 있도록 Lapp Group은 전세계에 퍼져 있는 최첨단 케이블 테스트 시설에서 테스트를 수행합니다. 테스트 시설에서 모든 종류의 모션 시퀀스를 시뮬레이션하고 케이블의 서비스 수명을 결정합니다.
관련 제품:
고객 성공 스토리: