품질 및 환경

품질은 성공의 절대적 요소입니다. 고품질의 제품, 조언, 서비스가 있어야만 고객의 장기적 만족이 있기 때문입니다. Lapp의 보장된 품질을 경험해 보세요!

service qualitaetssicherung MG 0895

 

 

보장된 인증 기준

인증은 제품과 서비스에 대한 특정 기준을 준수하고 있는지 확인하는 데 도움이 되며, Lapp은 고객 마음의 평화를 위해 다양한 분야의 인증을 보장합니다. 

  

품질 관리 및 DIN EN ISO 9001 인증

 

Lapp의 품질 관리 업무는 사업과 작업 과정의 발전을 최적화 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 목표를 달성하기 위해 재료뿐만 아니라 제품과 서비스의 광범위한 검사가 이뤄지며, 의사소통의 구조, 솔루션 전략, 고객의 만족도를 향상 시키는 것이 과정의 일부입니다. 업무 프로세스와 제품, 서비스 규범을 표준화 하는 것도 중요한 요점입니다. Lapp Group, U.I.  Lapp GmbH 또한 품질 관리의 대상이며 1994년 부터 DIN EN ISO 9001:2000 인증을 받았습니다. 

 

KTA 1401 인증 획득

 

이 기준은 원자력 분야에서 제품에 대한 품질 보증에 관한 조직을 규정합니다.

 

ATEX 인증

Atmosphère explosible", 짧게 ATEX는 다음 두 가지 EU 지시로 구성되어 있습니다: ATEX 장비용 94/9/EC 와 ATEX 직장용 99/92/EC 

 

 

이러한 지시는 폭발 위험 지역에서 작업을 보호하는 것을 목표로 하고 있으며, ISO 9001 품질 경영 시스템뿐만 아니라 제조 업체가 준수하여야있는 특정 안전 요구 사항을 토대로 특정 핵심 요구 사항으로 구성되어 있습니다. 이는 종합 적합성 평가 절차를 통해 보장됩니다. 2003년 6월 이후, ATEX 94/9/EC에 준수하는 기기, 부품, 보호 시스템만이 사용될 수 있으며, 현재 독일에선 폭발 통제 법 (Explosionsschutzverordnung)에 의해 법률로 규정되었습니다.

 

Lapp의 제품은 ATEX 인증입니다.

 

추가적 안전 기능 검사 

Lapp은 공식적 표준만 중요하게 생각하지 않습니다. 이 외에도, 우리든 끊임없이 파트너의 만족을 위해 지속해서 품질을 보장하고 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 케이블과 케이블 액세서리 시스템 솔루션의 세계적 리더로서, 우리는 고객 만족 유지를 중점에 두고 있으며, 만족도를 높이기 위해 모든 제품을 최첨단 기술 및 수동 테스트 절차를 이용하여 엄격하고 철저히 점검합니다. 검사가 완료될 때까지 Lapp의 엄격한 기준에 부합하지 않는 제품은 거래에서 제외됩니다.

 

  

무역 협회

 

오랫동안 최고의 품질을 제공할 수 있도록 하기 위해 Lapp의 직원은 적극적으로 품질 관리 무역 협회에 기여합니다.

 

주문 테스트 인증서

품질과 안전 요구 사상에 있어 낮은 비용으로 다시 한 번 고객의 구체적인 희망에 따라 주문을 확인하며, 테스트 인증서를 제공합니다.  

 

  

품질 보증 협정

Lapp의 많은 계약은 우리의 진정한 가치를 입증했습니다. 품질 조치는 정확하게 실시되며, 제품 전체의 수명이 소진될 때 까지 유효합니다. 우리는 당신과의 품질 보증 협정 체결을 기대합니다.