태양광 에너지
LAPP의 제품으로 PV 시스템을 위한 솔루션을 완성하고 프로젝트를 관리하세요.

태양광 발전 시스템은 오랜 시간 동안 재생 에너지의 중요한 축이었습니다. 태양광 에너지는 기후 변화로 인해 발생하는 문제를 성공적으로 해결하기 위해 에너지 턴어라운드에 크게 기여합니다. 태양광은 에너지 공급 업체의 대규모 시스템부터 단독 주택용 시스템에 이르기까지 광범위하게 사용됩니다.
PV 시스템의 컨덕터 및 케이블이 특별히 충족해야 하는 요구사항은 무엇일까요?
현재의 PV 시스템은 불과 몇 년 전보다 훨씬 더 높은 전력을 생산하고 있습니다. 높은 시스템 전압 때문에 더 강력한 라인과 구성요소가 필요합니다. PV 시스템은 일반적으로 20년 이상을 사용할 수 있습니다. 따라서 전선과 케이블은 내구성이 높고 고품질인 소재로 만들어져야 합니다. 전선과 케이블이 지속적으로 바람과 기후변화에 노출되기 때문에 안정적인 성능을 위해서는 특히 열, 바람 및 습기에 대한 내후성이 있어야 합니다. 또한 설치류 방제 조치를 반드시 취해야 합니다.
에너지 공급의 잠재력을 최대한 활용하기 위해 상대적으로 역사가 길지 않은 태양광 산업은 유기 태양전지(OPV)과 같은 새로운 기술과 응용 분야를 연구하고 있습니다. 케이블링 솔루션에 대한 태양광 산업의 요구사항은 발전소용 크고 견고한 지하 케이블에서 OPV의 유연한 모듈을 위한 정교한 연결 기술에 이르기까지 다양합니다.
PV 시스템에는 왜 LAPP 제품이 최적일까요?
LAPP은 지속적으로 더 나은 제품과 솔루션을 개발하고 있습니다. LAPP은 가능한 가장 긴 내구성, 견고함, 그리고 극도의 유연성을 가장 중요하게 생각하고 있습니다. 특수 시스 소재 덕분에 LAPP 태양광 케이블은 난연성 및 무할로겐의 성질을 가질 뿐만 아니라 오존 및 자외선에 대한 저항성도 가집니다. LAPP의 태양열 케이블과 태양광 플러그는 열, 바람, 습기와 같은 극한의 기후 조건에서도 견딜 수 있으므로 실외에 설치하여 사용하기에 완벽합니다.
사용자, 독일 TÜV 및 북미 UL 승인 기관과 긴밀히 협력하여 당사의 ÖLFLEX® 케이블(ÖLFLEX® cables), 태양광 케이블(solarcables), SKINTOP® 케이블 그랜드(SKINTOP® cableglands), EPIC® SOLAR 커넥터 (EPIC® SOLAR connectors) 등의 제품에 다양한 테스트 및 성능 테스트를 수행했습니다. 이러한 과정을 통해 품질 표준을 보장할 수 있습니다. LAPP 제품은 전세계에서 사용할 수 있으며, RoHS를 준수합니다.
여러분의 요구사항에 적합한 태양광 제품을 찾을 수 없습니까? LAPP은 개개인의 니즈에 맞는 맞춤형 솔루션을 제안합니다. LAPP의 전문가에게 언제든지 문의하십시오.
기억해야 할 점은 구성요소를 선택하는 것 뿐만 아니라, 구성요소의 조립 및 올바른 사용에도 전문 지식이 필요합니다. 이 또한 LAPP의 전문가가 기꺼이 현장에서 지원해 드립니다.
LAPP 하나면 됩니다. LAPP을 파트너로 삼으세요. LAPP의 프로젝트 비즈니스 팀이 PV 시스템의 계획 및 구현에 대해 지원해드립니다.
PV 시스템용 제품을 보려면 여기를 클릭하세요.
단독 주택이든 산업 플랜트이든, 당사는 태양광 모듈 케이블링을 위한 태양광 케이블 또는 에너지 공급 업체의 분배 네트워크에 에너지를 공급하기 위한 견고한 지하 케이블을 아우르는 모듈을 제공합니다. LAPP은 항상 여러분에게 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- Special solar cables: H1Z2Z2-K, ÖLFLEX® SOLAR XLS-R, ÖLFLEX® SOLAR XLWP
- Medium and high voltage cables: N2XS2Y, N2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y 10kV-110kV
- Fiber optic cables: A-D(ZN)2Y, A-DQ(ZN)2Y, A -DQ(ZN)B2Y
- Plug connector: EPIC® SOLAR with double safety system for photovoltaic systems
- Cable glands: SKINTOP® SOLAR
- Accessories: SILVYN®, FLEXIMARK®, Ty-Rap® UV - bundling, marking and fastening

PV 시스템에는 어떤 라인이 필요할까요?
여러분이 주의를 기울여야 하는 결정적인 요소는 고품질의 제품과 쉬운 설치 방법입니다. 케이블 중 하나가 약해지거나 고장이 나는 경우 동일한 릴의 다른 모든 케이블에 영향을 미칩니다. 재설치 및 제거는 비용이 매우 많이 들 수 있습니다. 따라서 장기적으로 내구성이 높고 고품질의 소재에 투자하는 것이 좋습니다.
PV 시스템에는 어떤 커넥터가 필요할까요?
솔라 커넥터를 구매할때 유의하실점을 알려드립니다.
- Product selection: Use the EPIC® SOLAR 4Plus plug connector Male and the EPIC® SOLAR 4Plus plug connector Female made of high-quality and UV-resistant plastic.
- Crimp connections, carried out according to regulations, are the best connections between cable and plug connector. They reliably transmit solar power over the entire service life of the photovoltaic system - over decades. Our LAPP connector system has a crimp connection for cable cross sections up to 10 mm².
- TÜV certification and testing according to the DIN EN 62852 standard (relevant for connectors for DC voltage applications in photovoltaic systems) indicate quality.
선택할 수 있는 솔라커넥터 소재
에너지 전달과 높은 저항은 케이블과 커넥터에 열을 발생시킵니다. 구리 케이블의 저항이 증가하면 열 발생이 증가합니다. 이제 시스템이 꺼지고 전류가 제거되면 라인이 냉각됩니다. 뜨거움과 차가움 사이의 반복적인 변화는 케이블과 커넥터를 약하게 만듭니다.
태양광 시스템의 커넥터는 수년간 태양에 노출됩니다. 이로 인해 비슷한 현상이 나타나는데, 태양의 자외선이 일반적으로 사용되는 플라스틱에 손상을 입히고 빠르게 노화를 유발 시킵니다. 추운 밤과 더운 화창한 날에는 스냅인 훅이 추가적으로 풀릴 수 있습니다.
LAPP은 특별히 UV 차단 플라스틱을 사용하고 특수하게 디자인된 스냅인 훅으로 연결부분을 단단히 고정시킵니다. EPIC® SOLAR 4PLUS는 IEC 62852에 따라 테스트 되었으며 많은 ÖLFLEX® SOLAR cables. 케이블에 적합합니다.
레퍼런스를 읽어보세요.
LAPP은 태양광 분야에서 신뢰할 수 있는 고품질 지능형 연결 솔루션을 위한 광범위한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 그리고 이러한 솔루션 또는 고객과 긴밀히 협력하여 만든 맞춤형 솔루션이 사용되는 선별된 프로젝트를 제시합니다.
사우스 아프리카에서 가장 큰 태양광 공원 중 하나, 2020

태양광 에너지는 아프리카에서 전기를 생산하는 가장 빠르고 쉬운 방법입니다. 그러나 지금까지 태양은 이러한 목적으로는 거의 사용되지 않았습니다. 하지만 기술 발전과 새로운 최첨단 시설 및 CO2 균형을 개선하려는 전세계적인 압박의 결과로 이제부터 변화가 시작되려고 합니다. LAPP의 고품질 케이블 및 연결 솔루션은 극한 조건에서도 강한 내구성을 가집니다.
밀라노 엑스포 독일관의 유기 태양전지(OPV)
유기 태양전지를 위한 연결 기술은 특별한 요구사항을 필요로 합니다. 박막 태양전지는 매우 얇으며, 습기가 침투 할 수 없도록 연결장치가 막에 단단히 접착 되어야 합니다. 마찬가지로, 태양광 케이블은 태양과 기후 변화에 대한 영구적인 노출을 견딜 수 있어야 하므로 견고한 내후성 케이블이 필수입니다. 유기 태양전지의 이점과 LAPP이 이 기술을 지원하고 형성하는 방법을 확인하려면 비디오를 시청하세요.