LAPP Industrial Ethernet Switches – The Best in Class
산업공간의 디지털화 시대가 도래했습니다. 산업계에서는 오늘날 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 첨단 로봇공학, 증강현실(AR) 등 90년대 공상과학 영화를 통해 익숙해져 온 용어들을 붙들고 이 기술들을 더욱 잘 활용하기 위해 노력하고 있습니다.
데이터의 중요성은 그 어느 때보다 중요해졌습니다.
기계와 자동화는 전기 신호를 통해 뇌와 통신하여 중요한 결정을 내리도록 하는 특수 세포인 뉴런과 유사한 방식으로 기능합니다. 매 밀리초마다, 심지어는 더 빠른 속도로 케이블과 무선 기술로써 전송되는 수백만 개의 데이터 패킷을 통해 정보를 수집, 저장, 교환할 수 있으며, 지능적으로 작동하는 프로그래밍 가능한 논리 제어기(PLC)를 통해 모든 자동화 관련 기기의 효율성과 성능을 모니터링할 수 있을 것입니다. 기계들이 서로 연결된 세상에서는 이 모든 것이 인간의 개입 없이도 실현될 수 있습니다.

'연결성(Connectivity)' 또한, 그 어느 때보다 중요합니다.
"혼자 설 수 있는 사람은 없다"라는 말이 있지만, 기계는 혼자 작동하도록 설계되었습니다. 독립적인 작업이 가능하고, 각각의 작업을 빠르고, 완벽하고, 효율적으로 수행할 수 있습니다. 버튼 몇 개만 조작하면 하루 종일 움직이며 일관된 품질의 제품을 제조 및 납품할 수도 있습니다.

기술의 발전에 따라 최종 고객(end-customer)의 기대치도 함께 변화합니다.
기계의 운행 속도는 과거 버전에 비해 몇 배나 더 빨라져야 합니다. 기계를 프로그래밍할 때는 후기 버전의 기계로 하여금 다양한 매개변수들의 매일 모니터링을 통해 스스로 최적의 설정을 지정하여 작업을 수행할 수 있게 하는 기계 학습 알고리즘을 채택해야 합니다. 또한 제조 공정이나 생산 라인의 보다 원활한 가동을 위하여 주 조작 패널과 통신하거나 서로와 통신하고, 나아가 엔터프라이즈 시스템과 데이터를 교환할 가능성을 열어두기 위해서는 서로 다른 기계들이 필요합니다. 연결은 빠른 속도로 필수요건화를 향해 나아가고 있습니다.

이 모든 것을 가능케 한 핵심은 바로 산업용 데이터 스위치입니다.
산업용 스위치의 기본 기능은 산업용 네트워크에 연결된 장치들 간의 데이터 전송과, 동일한 네트워크 프로토콜을 가진 장치들 간의 통신을 가능케 하는 것입니다. 스위치는 드라이브, 컨트롤러, 센서, 액추에이터 등의 기계 내 모든 최종 장치들을 연계할 수 있습니다. 일반적인 연결에는 구리 혹은 유리섬유 케이블이 사용될 수 있습니다.
최근 업계 소식지(HIS Markit Report1)에 따르면 산업 통신 데트워크 분야에서는 전통적인 필드버스가 아니라 이더넷 기술의 사용이 압도적인 성장율을 보이고 있습니다. 더불어 산업용 이더넷 스위치의 채택률은 기계 제조업체 및 패널 빌더들 사이에서도 점점 더 높아지고 있습니다. 이 보고서는 2016년 기준으로 2,880만개였던 이더넷 연결 노드의 수가 2021년에는 두 배 이상 늘어날 것임을 시사하기도 했습니다.
최근 업계 소식지(HIS Markit Report1)에 따르면 산업 통신 데트워크 분야에서는 전통적인 필드버스가 아니라 이더넷 기술의 사용이 압도적인 성장율을 보이고 있습니다. 더불어 산업용 이더넷 스위치의 채택률은 기계 제조업체 및 패널 빌더들 사이에서도 점점 더 높아지고 있습니다. 이 보고서는 2016년 기준으로 2,880만개였던 이더넷 연결 노드의 수가 2021년에는 두 배 이상 늘어날 것임을 시사하기도 했습니다.
산업용 이더넷 스위치는 산업용 이더넷의 강한 성장세를 유지하기 위하여 수년에 걸쳐 진화해 왔습니다.
비관리형 스위치는 기본 기능에 더불어 중복 전원 입력 및 브로드캐스트 스톰 보호와 같은 추가 기능까지 갖추고 있습니다. 관리형 스위치는 비관리형 버전보다 더 발전된 형태로, 재구성 시간 20초 미만의 중복 네트워크 토폴로지의 단순 셋업과 HTTP, 텔넷, 이더넷/IP, 모드버스/TCP, IPv6를 비롯한 다양한 프로토콜 지원 등 광범위한 기능을 갖추고 있습니다.
이더넷 전원 장치(PoE)와 기가비트 연결 옵션도 이용 가능합니다.
LAPP의 제품군에 포함된 산업용 이더넷 스위치는 업계에서 가장 슬림한 형태의 제품들 중 하나입니다. 컴팩트한 디자인의 스위치 제품은 각종 산업 환경을 견뎌낼 수 있을 만큼 견고하여, 제어 캐비닛의 크기를 이전에 비해 훨씬 작게 설계할 수 있습니다. 이 제품군에서 특히 주목할 만한 것은 NF04T 산업용 슬림 스위치입니다. 이 제품은 통합 방화벽 기능을 갖춘 기본형 NAT 라우터 제품입니다. 기계 안에서 유사한 기능을 하는 부품 여러 개를 이러한 종류의 장치 하나로 대체할 수 있다고 상상해 보세요.
업계 최고의 산업용 이더넷 스위치 및 LAPP이 제공하는 제품들에 대해 더 알아보시려면 아래를 참조해보세요.