하네싱
제조업과 서비스업을 명확히 분리할 수 있는 시대는 이미 완전히 끝났습니다. 유연성 및 원-오프 생산이 최고의 트렌드인 인더스트리 4.0에서는 엔드투엔드(end-to-end) 스마트 팩토리 네트워크의 실현을 위하여 “플러그 앤 프로듀스(Plug-and-produce)” 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
최첨단 시설을 통해 LAPP은 가능한 모든 산업 응용 분야에 대해 동작집약적 "로봇 셰프"의 팔부터 스마트 물류용 모듈식 시스템까지 이르는 다양한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 증가하는 데이터량 및 기계적 필수조건들이 케이블에 더 많은 부담을 지우는 이 시대에, 독일 기술력의 LAPP 브랜드 제품은 최고의 품질과 검증된 표준을 통하여 엄격한 산업 수요를 지속적으로 충족해낼 수 있음을 스스로 입증했습니다.
고객들이 케이블 및 연결 기술에서 요구되는 목표에 도달할 수 있도록, 인더스트리 4.0에서 함께할 수 있도록 도움을 드리는 몇 가지를 소개해 드립니다.
![](http://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC/kr/image-1.jpg)
활용가능한 정보:
케이블 하네스 가이드
케이블 하네스에 대한 올바른 노하우는 귀사의 비즈니스를 안전하게 보호하는 데 매우 중요한 역할이 됩니다. 케이블 선택부터 실제 설치까지, 기본사항들을 알면 운영· 가동시간을 극대화할 수 있습니다. LAPP이 제공해 드리는 커넥터 조립에 대한 디지털 자료는 커넥터 연결의 장점을 보여드리는 것은 물론, 올바른 케이블과 커넥터를 선택하는 방법에 대한 팁까지 드립니다. 지금 e-Book을 다운로드하셔서 시야를 넓혀 보세요.
e-Book 다운로드하기케이블 파인더로 올바른 부품 고르기
오랜 시간에 걸쳐 성능을 입증받아온 LAPP의 다양한 제품들은 정밀한 커넥터 연결을 위해 만들어졌지만, 제품 목록이 너무도 다양해서 적절한 제품을 찾기가 어려우셨을 것입니다. 하지만 이제 귀사의 요구조건에 적합한 케이블을 단 몇 번의 클릭만으로 찾으실 수 있습니다. 도우미 툴을 이용하여 필요 조건을 입력하는 것만으로 LAPP 카탈로그(전원, 제어, 데이터 케이블에서 광학 전송까지) 내 8,000개 이상의 부품들 중에서 적합한 물품 및 그에 맞는 글랜드를 검색하실 수 있으며, 온라인 주문까지 하실 수 있습니다.
케이블 파인더 접속하기![](http://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC/kr/image-2.jpg)
![](http://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC/kr/image-3.jpg)
ÖLFLEX® CONNECT:
시스템 솔루션 그 이상
LAPP의 선구적인 컬러 코드형 제어 케이블 ÖLFLEX®는 귀사의 모든 연결 요구사항을 충족할 수 있도록 3가지의 서로 다른 하네스 서비스를 제공하는 혁신적인 시스템 솔루션 ÖLFLEX® CONNECT를 낳았습니다. 단일 케이블부터 즉시 설치 가능한 모듈식 시스템 및 제조에 관한 다양한 요구사항을 충족시키기 위한 장착형 서보 커넥터까지, ÖLFLEX® CONNECT는 다양한 케이블 시스템 요구사항에 대응하는 포괄적 원스톱 소스입니다. 오랜 시간 쌓아온 우리의 전문 지식과 함께하신다면 비용 및 조립 시간의 절감을 통해 급변하는 시장에서 최대의 확장성을 확보하실 수 있습니다.
강자에게 강한 LAPP
기술력이 큰 화두인 시대에서 LAPP은 혁신을 수용함으로써 가능성을 개척해오고 있습니다. 매년 개최되는 Hannover Messe 무역 박람회에서 LAPP은 2016년에 자동화 고객사 Comau에게 성능이 입증된 ROBOT® 케이블이 엄격한 범위와 심한 가속 하에서도 얼마나 빠르고 정확한 성능을 유지하는지를 훌륭하게 선보였습니다.
그룹 CEO Andreas Lapp이 자랑스럽게 말했듯,
“...이것은 로봇 하나의 수명이 다할 때까지 케이블이 자체의 축을 따라 1,500만번의 횟수에 걸쳐 1,400도 이상을 견디며 꼬이게 된다는 것을 의미합니다… 사실 케이블이 그런 가혹함을 견뎌낸다는 것은 불가능한 일이지만, 우리 엔지니어들은 그것을 가능하게 만들었습니다.”
![](http://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC/kr/image-4.jpg)
![](http://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC/kr/image-1.jpg)
활용가능한 정보:
케이블 하네스 가이드
케이블 하네스에 대한 올바른 노하우는 귀사의 비즈니스를 안전하게 보호하는 데 매우 중요한 역할이 됩니다. 케이블 선택부터 실제 설치까지, 기본사항들을 알면 운영· 가동시간을 극대화할 수 있습니다. LAPP이 제공해 드리는 커넥터 조립에 대한 디지털 자료는 커넥터 연결의 장점을 보여드리는 것은 물론, 올바른 케이블과 커넥터를 선택하는 방법에 대한 팁까지 드립니다. 지금 e-Book을 다운로드하셔서 시야를 넓혀 보세요.
e-Book 다운로드하기![](http://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC/kr/image-2.jpg)
케이블 파인더로 올바른 부품 고르기
오랜 시간에 걸쳐 성능을 입증받아온 LAPP의 다양한 제품들은 정밀한 커넥터 연결을 위해 만들어졌지만, 제품 목록이 너무도 다양해서 적절한 제품을 찾기가 어려우셨을 것입니다. 하지만 이제 귀사의 요구조건에 적합한 케이블을 단 몇 번의 클릭만으로 찾으실 수 있습니다. 도우미 툴을 이용하여 필요 조건을 입력하는 것만으로 LAPP 카탈로그(전원, 제어, 데이터 케이블에서 광학 전송까지) 내 8,000개 이상의 부품들 중에서 적합한 물품 및 그에 맞는 글랜드를 검색하실 수 있으며, 온라인 주문까지 하실 수 있습니다.
케이블 파인더 접속하기![](http://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC/kr/image-3.jpg)
ÖLFLEX® CONNECT:
시스템 솔루션 그 이상
LAPP의 선구적인 컬러 코드형 제어 케이블 ÖLFLEX®는 귀사의 모든 연결 요구사항을 충족할 수 있도록 3가지의 서로 다른 하네스 서비스를 제공하는 혁신적인 시스템 솔루션 ÖLFLEX® CONNECT를 낳았습니다. 단일 케이블부터 즉시 설치 가능한 모듈식 시스템 및 제조에 관한 다양한 요구사항을 충족시키기 위한 장착형 서보 커넥터까지, ÖLFLEX® CONNECT는 다양한 케이블 시스템 요구사항에 대응하는 포괄적 원스톱 소스입니다. 오랜 시간 쌓아온 우리의 전문 지식과 함께하신다면 비용 및 조립 시간의 절감을 통해 급변하는 시장에서 최대의 확장성을 확보하실 수 있습니다.
![](http://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC/kr/image-4.jpg)
강자에게 강한 LAPP
기술력이 큰 화두인 시대에서 LAPP은 혁신을 수용함으로써 가능성을 개척해오고 있습니다. 매년 개최되는 Hannover Messe 무역 박람회에서 LAPP은 2016년에 자동화 고객사 Comau에게 성능이 입증된 ROBOT® 케이블이 엄격한 범위와 심한 가속 하에서도 얼마나 빠르고 정확한 성능을 유지하는지를 훌륭하게 선보였습니다.
그룹 CEO Andreas Lapp이 자랑스럽게 말했듯,
“...이것은 로봇 하나의 수명이 다할 때까지 케이블이 자체의 축을 따라 1,500만번의 횟수에 걸쳐 1,400도 이상을 견디며 꼬이게 된다는 것을 의미합니다… 사실 케이블이 그런 가혹함을 견뎌낸다는 것은 불가능한 일이지만, 우리 엔지니어들은 그것을 가능하게 만들었습니다.”
전 세계를 연결하다
LAPP의 또 다른 브랜드 제품군
전 세계를 연결하다
LAPP의 또 다른 브랜드 제품군
![](http://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC/kr/image-5.jpg)
모듈식 커넥터는 동일한 생산 라인 내에 다양한 유형의 기술을 적용하는 것을 가능하게 합니다. 예시로 들 수 있는 EPIC® Modular 시리즈는 요구조건을 충족하기 위해 구성을 사용자가 직접 할 수 있습니다. 다양한크기의 프레임 내에 표준 플러그 앤
플레이 모듈을 결합함으로써 열전대, 전원 및 제어용 연결은 물론 PROFIBUS 및 이더넷용 데이터 모듈까지, 이 모두가 가능한 구성의 일부에 불과합니다.
영상 보기![](http://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC/kr/image-6.jpg)
튼튼하고 내구성 있는 케이블과 연결 부품으로 구성된 ETHERLINE® 시스템은 수동적·능동적 네트워크 기술 모두에 사용되어, 대량의 데이터 전송과 높은 기계적 부하라는 조건에서도 거의 모든 산업 응용에 대해 효과적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이러한 응용에는 산업 장비, 설비 관리, 방화벽 솔루션을 통한 보안 시스템 등이 포함됩니다.
산업 네트워크에 대한 LAPP의 원칙에 따라, 다재다능한 ETHERLINE® 제품군은 특별한 도구를 사용하지 않고도 빠른 연결과 간단명료한 네트워크 기술을 동시에 실현할 수 있음을 보장합니다.
자세한 제품 정보 확인![](http://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC/kr/image-5.jpg)
모듈식 커넥터는 동일한 생산 라인 내에 다양한 유형의 기술을 적용하는 것을 가능하게 합니다. 예시로 들 수 있는 EPIC® Modular 시리즈는 요구조건을 충족하기 위해 구성을 사용자가 직접 할 수 있습니다. 다양한크기의 프레임 내에 표준 플러그 앤 플레이 모듈을 결합함으로써 열전대, 전원 및 제어용 연결은 물론 PROFIBUS 및 이더넷용 데이터 모듈까지, 이 모두가 가능한 구성의 일부에 불과합니다.
영상 보기![](http://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Lapp_APAC/Campaigns/OC/kr/image-6.jpg)
튼튼하고 내구성 있는 케이블과 연결 부품으로 구성된 ETHERLINE® 시스템은 수동적·능동적 네트워크 기술 모두에 사용되어, 대량의 데이터 전송과 높은 기계적 부하라는 조건에서도 거의 모든 산업 응용에 대해 효과적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이러한 응용에는 산업 장비, 설비 관리, 방화벽 솔루션을 통한 보안 시스템 등이 포함됩니다. 산업 네트워크에 대한 LAPP의 원칙에 따라, 다재다능한 ETHERLINE® 제품군은 특별한 도구를 사용하지 않고도 빠른 연결과 간단명료한 네트워크 기술을 동시에 실현할 수 있음을 보장합니다.
자세한 제품 정보 확인