Gralmarine

Gralmarin

Gralmarin

적용 분야
지난여름 Dariusz Wilamiowski는 Lake Garda (이탈리아)에서 264 미터의 깊이로 새로운 폴란드 다이빙 기록을 세웠습니다. 이 기록 도전에 성공하기 위해 그는 특별히 고안된 두 개의 램프를 장착하였습니다. 멕시코의 유카탄반도에서 수 킬로미터가 넘는 두 개의 수중 동굴 사이의 연결 고리를 찾는 일에는 라플 케이블과 GRALmarine 조명이 사용되었습니다. 이를 위해 먼저 동굴 사진 촬영이 진행되었습니다. 동굴 사진 촬영은 매우 강력한 조명을 필요로 했습니다. 조명 문제를 해결하기 위해 다이버들은 배터리로 구동되는 200W-HMI 방전 램프와 LED 램프를 사용했습니다.


Lapp Kabel 솔루션
다이빙 램프의 케이블을 보다 안전하게 보호하기 위해 SKINTOP® BS 나사 케이블 글랜드가 사용되었습니다. ÖLFLEX® 440P 또는 ÖLFLEX® 550P는 일반적으로 전체 회로에 설치되고 배터리에 연결됩니다. Lake Garda의 다이빙 기록을 위해 램프는 ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 케이블로 배터리에 연결되었습니다. 이 케이블은 특히 높은 기계적 및 화학적 저항력을 특징으로 합니다. 특수 폴리우레탄 외피 덕분에 거친 작동 조건에서도 더 긴 수명이 보장됩니다. 멕시코에서는 램프가 주황색 폴리우레탄 단열재로 된 ÖLFLEX® 550 P 케이블로 배터리에 연결되었습니다. 이 전천후 연결 케이블은 특히 내마모성이 뛰어나며 높은 기계적 및 화학적 저항력을 자랑합니다. 램프는 100미터 깊이에서 작동할 수 있어야 하고 고무 및 폴리우레탄 절연 케이블은 물속에서의 이동성과 기계적 강도 측면에서 이상적으로 적합하다는 것이 입증되었습니다.


요구사항 및 랍솔루션의 장점
극단적인 깊이 (100미터 이상)의 수중 램프는 램프의 금속 하우징과 전원 공급 케이블 간의 연결에 절대적으로 물이 투과되지 않도록 해야 합니다. 이를 위해 고무 씰링 재료와 폴리우레탄 충전재가 있는 특수 구멍이 사용되었고 그 결과 다이빙 램프가 1,000m 깊이에서도 문제없이 작동될 수 있습니다. 케이블을 밀폐된 하우징 내의 배터리에 연결하려면 거친 환경에서 사용하기에 적합하고 저온에서 유연하게 사용할 수 있어야 합니다. 또한, 내마모성이 있으며 물과 오염에 대해 특히 우수한 보호 기능을 제공하는 스크류 연결 및 케이블이 필요합니다. 수중 차량의 경우, 케이블은 여러 가지 유해 물질 노출, 수중 장비 또는 난파선의 날카로운 모서리를 견딜 수 있어야 합니다.


사용된 제품
SKINTOP® BS 나사 케이블 그랜드, ÖLFLEX® 440P, ÖLFLEX® 550 P, ÖLFLEX® LASSIC 110 연결 및 제어 케이블.

고객
폴란드 회사 GRALmarine은 다이빙 램프 생산 전문 업체로서 다양한 요구 사항에 맞는 개별 조명 솔루션을 개발하고 있습니다. GRALmarine의 또 다른 핵심 부문은 다이빙 및 원격 제어 측정을 위한 모니터링 시스템입니다.