Ecolar Home
미래의 주택에 사용되는 Lapp 케이블
Solar Decathlon Europe
2012년 9월 마드리드에서 개최된 ‘Solar Decathlon Europe 2012’ 국제 학생 대회에서 랍그룹이 지원한 두 팀 모두 좋은 성과를 거두었습니다. Hochschule Konstanz 응용과학대학(HTWG)팀은 ‘Ecolar Home’으로 4위를, 헝가리의 ‘Odooproject’는 6위를 차지했습니다.

Ecolar Home
두 대학 모든 학생이 자신의 프로젝트에 세심한 노력을 기울였습니다. 학생들의 목표는 지속할 수 있고 에너지 효율적인 미래의 집을 짓는 것이었습니다. 두 팀은 목표로 했던 집을 멋지게 보여주었습니다. HTWG의 Ecolar팀은 ‘산업화 및 시장 생존력’이라는 개별 분야에서 1위를 차지했습니다. Lapp케이블을 사용한 두 팀이 1위와 2위를 차지하였으며 ‘엔지니어링 및 건설’ 부문에도 연이어 우승을 거두었습니다.
학생들은 2년간 집을 지으며 열심히 일했습니다. 지능형 에너지 개념을 사용하여 최종적으로 생산된 건물은 제로 에너지 빌딩에 필요한 표준을 충족했습니다. Lapp은 HTWG팀 가까이에서 프로젝트를 도왔습니다. 거실에서 지붕까지, 모든 케이블은 Lapp 제품이었습니다. 태양광 시스템용 ÖLFLEX® SOLAR 케이블, 주택 전기용 ÖLFLEX® 제어 케이블, 복잡한 환기 제어 시스템 및 기타 지능형 시스템용 UNITRONIC® 데이터 네트워크 케이블입니다. "에너지 비용이 급격히 증가하는 시대에 지속 가능한 시스템에 대한 요구가 날로 커지고 있습니다. HTWG Ecolar팀은 다양하고 스마트한 아이디어로 에너지 효율이 좋은 건설이 미래에 어떤 형태로 나타날 수 있는지 보여주었습니다. 우리 제품으로 젊은 세대의 건축자들을 지원할 수 있어 자랑스럽습니다"라고 U.I. Lapp GmbH의 재생 에너지 프로그램 매니저 Reinhard Probst는 설명합니다.

The Ecolar Home
구체적으로, Ecolar팀이 지은 70평방미터의 단층 주택은 6개의 모듈로 구성되어 있습니다. 내부 4개 공간과 외부 2개의 공간으로 설계되었습니다. 모든 모듈은 인테리어 가구와 마찬가지로 요구 사항에 따라 변경될 수 있습니다. 모든 가구(식탁, 의자, 침대), 욕실, 주방 및 기술은 ‘슈퍼 캐비닛’으로 통합되어 언제든지 꺼내거나 열 수 있습니다. 지붕은 주택의 발전소 역할을 합니다. 전체가 박막 태양광 모듈로 덮여 있습니다. 태양 전지는 사용되지 않는 구역과 벽에도 설치됩니다. 배선은 특별히 견고한 조사 가교처리된 Lapp의 ÖLFLEX® SOLAR XLR 케이블로 이루어져 있습니다. 건물의 에너지 소비 수준을 가능한 한 낮게 유지하기 위해 공기 조화는 패시브형으로 설계되었습니다. 특수 파사드 컴포넌트와 천장의 풍부한 점토판이 열과 습도를 조절합니다. 상변화 물질(PCM)은 온도를 조절하는 데도 사용됩니다. 고체에서 액체 형태로 그리고 거꾸로 변화할 때 필요에 따라 열을 흡수하거나 방출합니다. 추운 날씨에 인기를 끄는 손난로로 잘 알려진 효과입니다. Ecolar Home에 사용된 PCM은 섭씨 23도 정도의 온도에서 작동합니다.
혁신의 또 다른 하이라이트는 욕실에 있습니다. 화장실이 창문 없이 집 중앙에 위치하고 있지만, 햇빛으로 밝기를 유지할 수 있습니다. 바깥쪽의 태양광 컬렉터가 계속해서 태양을 따라가며, 6개의 유리 섬유 케이블이 태양빛을 욕실 천장의 광점에 전달합니다. 전자 제어 시스템으로 스마트폰을 사용하여 거실의 안락함을 조절할 수도 있습니다. 간단히 말해서 집 전체가 지능형 아이디어로 가득 차 있고 Lapp은 아이디어를 구현하는데 필요한 커넥션 솔루션을 제공합니다.
아래 내용에서 Lapp의 커넥션 솔루션을 볼 수 있습니다.

Stefan Metzger, 전 HTWG 학생
- ÖLFLEX® CLASSIC 120H 할로겐 프리 케이블이 모든 소켓 및 가전제품(오븐, 밥솥, 배기 후드, 세탁기, 식기 세척기 및 회전식 건조기)의 배선에 사용되었습니다. 중앙 제어 캐비닛에 연결된 케이블은 내연 케이블이며 위험한 화염 전파를 방지합니다. 블라인드로 만들어지는 그늘 또한 케이블로 제어됩니다.
- 모든 KNX 제품(액추에이터 및 센서)을 연결하기 위해 UNITRONIC® BUS EIB H를 사용했습니다. 이 제품은 EIB(European Installation Bus) 버스 시스템에서 조명, 바닥 난방, 에어컨, 블라인드 등을 제어하는 특수 케이블입니다. EIB는 센서(제어 장치)로 구성됩니다. 예를 들면 스위치, 온도 조절 및 타이머 스위치, 모터, 히터, 램프 및 블라인드의 액추에이터를 위한 센서 등이 EIB에 해당합니다. 센서값은 잘 차폐된 꼬임 쌍선(Twisted Pair)인 UNITRONIC® LiYCY (TP) 데이터 네트워크 케이블을 통해 전송됩니다. EIB 버스 시스템을 통해 집에 사람이 없어도 휴대 전화 또는 인터넷을 통해 집안의 시스템을 제어할 수 있습니다.
- UNITRONIC® BUS EIB H 케이블은 유압 시스템의 온도 프로브와 데이터 커넥션 사이의 연결을 위해 설치되었습니다. 이를 통해 바닥 난방 및 냉방 전체가 제어됩니다. 유압 시스템의 펌프는 벽에 설치된 할로겐 프리 NHXMH 케이블을 통해 직접 연결됩니다. 화재 발생 시, 이 케이블은 유독 물질인 다이옥신과 퓨란의 발생을 크게 줄입니다.
- H07V-K 싱글 코어는 제어 캐비닛 내부 배선에 사용되었습니다. 예를 들면 개별 퓨즈를 계전기와 연결하기 위해 H07V-K 싱글 코어가 사용되었습니다.
- 지붕과 미사용 구역의 24개 광전지 모듈과 측면의 6개 모듈은 ÖLFLEX® SOLAR XLR 가교 케이블을 사용하여 연결되며 집안에 에너지를 공급합니다. 태양광 장치는 ÖLFLEX® CLASSIC 130H 케이블로 교류 측 (AC 측)에 연결됩니다.

건설중인 Ecolar Home
ECOLAR 집은 이후 마드리드에서 철거되어 HTWG Konstanz의 캠퍼스에 재조립되었습니다. 10년 동안 자리를 잡으면서 미래의 주택 건설을 위한 시범적 사례로 사용될 계획입니다.
부다페스트기술경제 대학교의 헝가리팀 또한 6위에 오르는 성과를 거두었습니다. 총 20개 팀이 유럽지역 학생 부문에 참가하였습니다. 헝가리 팀의 건물은 시각적으로 세 부분으로 나뉩니다. 저장 공간과 태양광 모듈을 갖춘 여름 남향 벽, 널찍한 안뜰, 그리고 안뜰을 향한 유리 벽과 지붕의 광전지 모듈이 있는 거실로 구성되어 있습니다. 배선을 위해 Lapp Austria는 ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 및 H07Z-K 싱글 코어뿐 아니라 광전지 시스템용 ÖLFLEX® SOLAR 케이블과 같이 건물 설치에 필요한 케이블을 지원하였습니다.