ILLIG

ILLIG
질문: 요거트 용기, 자전거 헬멧, 정원 연못 및 자동차 대시보드의 공통점은 무엇일까요?
정답은 모두 ILLIG MACHINES에서 생산된다는 것입니다. ILLIG MACHINES는 열성형 분야에서 글로벌 시장 리더 기업입니다.
전 세계적으로 수십억 개가 팔리는 커피 캡슐에서부터 자동차 트렁크까지 열성형 플라스틱 제품은 일상생활의 일부가 되었습니다. 이렇게 많은 분야에 널리 퍼져있지만 여전히 열성형 산업은 고도로 전문화된 시장입니다. 열성형 산업의 심장은 하일브론(Heilbronn)에서 뛰고 있습니다. 그곳에는 이 분야의 챔피언인 ILLIG의 본사가 있습니다.
이 회사는 세계에서 유일하게 기계 및 공구 자체도 생산하는 공급 업체이기도 합니다. 이를 기반으로 ILLIG는 진정한 의미의 시스템 기업으로 성장하였습니다. 기계, 도구 및 재료별 전문성의 결합은 업계에서 독보적이며 독일 남서부 지역의 이 기업이 성공할 수 있었던 요인입니다.
오늘날 ILLIG 시스템은 일관된 고품질을 보장하고, 정교한 성형 부품을 효율적으로 생산해야 하는 모든 분야에서 사용되고 있습니다. 매일 개발하는 열성형 기술 ILLIG은 제품 라인에 68가지 시리즈형 기계와 수많은 개별 구성을 가지고 있습니다. 이러한 성과는 기술 변화에 신속하게 대처하기 위해 매일 새로운 열성형 개발에 힘써온 결과입니다.
Karl Schäuble는 "이를 위해 우리는 이 개발에 동행하는 Lapp과 같은 파트너에 의존합니다”라고 말합니다.
"Lapp 제품은 우리의 높은 기준을 충족하며 ILLIG 시스템의 큰 기계적 응력, 가속도 및 온도를 견딜 수 있습니다."
Karl Schäuble는 ILLIG의 전무 이사일 뿐만 아니라 설립자의 사위이기도 합니다. 이렇듯 ILLIG는 순수 가족 회사입니다.
많은 기업들의 이야기처럼, ILLIG 역사는 차고에서 시작되었습니다. 그리고 65년 후, 진정한 글로벌 성공 기업이 되었습니다. 심지어 시장의 경쟁자들도 공식적으로 ’ILLIG 표준’을 생산합니다.
스스로 배우는 회사
표준을 만드는 것은 이곳 ILLIG에서 익숙한 일입니다. 학교나 대학교에서 가르치지 않기 때문에 스스로 배우고 다른 사람들에게 전달해야 합니다. "우리는 모든 기계에 교육 프로그램과 같은 인프라를 제공합니다"라고 Schäuble가 현대식 고객 교육 센터를 가리키며 말합니다.
ILLIG가 매년 만드는 300대에서 400대의 기계는 고객이 공장에서 가져가기 때문에 공장이 진정한 쇼룸이 됩니다. 고객 응대 직원은 하일브론에서 기계에 대해 교육을 받습니다. 하일브론을 떠날 때 직원들은 기계를 작동할 수 있는 지식을 갖추고 있고 그곳에서 배운 기술을 다른 사람에게 전달할 수 있는 수준의 교육을 받게 됩니다.
ILLIG 이전에는 시장 전체에서 열성형에 대한 전문적인 문헌이 없었기 때문에 ILLIG의 엔지니어들은 자신들의 전문 지식을 함께 모아 엮어서 정리하여 직접 작성했습니다. 그 결과로 나온 책은 7개 언어로 번역되었으며 오늘날 그 분야 전체의 기준으로 인정받고 있습니다.
발맞추어 가는 파트너
조립 공장에는 기계 오일의 냄새와 함께 정밀함이 느껴집니다. 여기서 생산은 소위 ‘슬롯’에서 이루어집니다. 모든 기계는 정확히 설계된 18개의 스테이션을 통과하며 매일 전체 시리즈 중 하나의 기계 또는 부품 구성 요소가 공장에서 나옵니다. Heiko Wenka 영업 이사는 "우리의 속도를 따라갈 수 있는 신뢰할 만한 파트너가 필요하다”라고 말합니다. "납품 시간이 너무 길면 경쟁력을 잃게 됩니다."
Lapp 솔루션이 모든 ILLIG 기계의 중심에서 사용되는 것은 우연이 아닙니다. Lapp의 솔루션에는 새로운 ETHERLINE® Cat.6A가 포함됩니다. 이 새로운 이더넷 케이블은 파워 체인에 적합한 케이블이 필요한 ILLIG 에 해답이 되었으며, 안전 계전기 간 상호 통신의 예상 전송 속도를 높일 수 있는 잠재 성능이 충분했습니다.
ILLIG와 Lapp은 지난 수십 년간 긴밀한 협력 관계를 공유해왔습니다. 그리고 최근 몇 년간, 특히 ILLIG가 미래를 위해 보다 나은 방법으로 생산하기 시작하면서, ILLIG과의 관계가 더욱 공고해졌습니다. 향상을 위한 노력, 일부 기업의 경우, 그것은 기업의 DNA에 있습니다.
ILLIG와 Lapp은 공통점이 있습니다. 두 회사 모두 남서부 독일의 독특한 정신을 공유합니다. 두 기업 모두 가족 회사이며 글로벌 기업입니다. 그리고 두 기업 모두 새로운 분야를 개척해오고 있습니다. Karl Schäuble 전무 이사는 "우리는 새로운 시장에 진입할 때 좋은 네트워크에 의존합니다"라고 말합니다.
Wenka 영업 이사는 "우리는 수출률이 87% 이상으로, 신뢰할 수 있는 부품이 필요합니다”라고 설명합니다. "전 세계 어느 곳에서나 ILLIG 기계를 구입하는 고객은 시장 선두 주자에게 열성형 기계를 구입한 것이며, 당연히 고품질을 기대할 수 있습니다."
ILLIG 소개
ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG는 750명의 직원을 두고 있으며 열성형 및 포장 기술을 위한 기계 및 공구의 선두 공급 업체 중 하나입니다. 전 세계적으로 2만 대가 넘는 장비가 24시간 내내 유명 브랜드 제품을 생산합니다. 매년 약 3백만 개의 Müller 요거트가 ILLIG 기계로 만들어집니다.