Eisenmann

Eisenmann
세계를 더욱 안전하게 만드는 ÖLFLEX® 및 UNITRONIC®
2012년까지 세계는 모든 화학 작용제가 친환경적으로 폐기 처분되도록 주의를 기울여야 합니다. 7,500톤의 신경가스 Vx, 사린 및 소만을 깨끗하게 처리하기 위해 모스크바 남서쪽에서 약 500km 떨어진 포체프(Pochep)에 공장이 세워졌습니다. 이 공장은 독일 외교부가 자금을 지원하고 러시아연방이 의뢰한 공장입니다.
계약자: 독일 뵈블링엔(Böblingen)에 본사를 둔 EISENMANN. 표면, 환경 및 특수 처리 엔지니어링 전문 회사.
약 1,200°C에서 액체를 연소시키기 위해 각각 1,000kg/h 용량인 별도의 라인이 두 개 설치되었습니다.
첫 번째 라인에는 두 개의 고난류 원자로가 있으며, 각각의 하류에는 퀀치, 와셔 및 필터 장비가 설치된 연도 가스 처리 장비가 설치되어 있습니다. 두 번째 라인은 오염된 보호복, 포장재뿐만 아니라 폐 공기 정화에서 나오는 활성탄 및 산화알루미늄과 같은 고체 물질을 연소시키기 위한 라인입니다. 탄약통은 절단되기 전에 여기에서 열처리됩니다. 하수도가 필요 없는 운영을 위해 기화기가 있는 다단 하수 처리 플랜트가 계획에 포함되었습니다.
Lapp Kabel 솔루션
이와 같이 화학 물질 등을 처리하는 민감한 공장에서는 오작동이 발생해서는 안 됩니다. 그렇기 때문에 EISENMANN은 안전성에 많은 주의를 기울였습니다. ÖLFLEX® CLASSIC 110 전원 및 제어 케이블과 EMC 호환 CY 대체품은 펌프, 환기 장치, 드라이브, 마그네틱 밸브 및 센서의 모터를 제어실에 연결합니다. ÖLFLEX® FD CLASSIC 810은 비운 탄약통을 세척하고 절단하기 위한 컨베이어 시스템에 사용되었습니다. 또한, 중앙 제어 시스템에 있는 UNITRONIC® BUS 데이터 케이블은 간섭 없이 신속하게 보조 설비에 명령을 전달합니다.
고객 정보
EISENMANN AG는 일반 마감 기술, 물류 자동화, 공정 및 고온 기술뿐만 아니라 환경 기술 분야의 선도적인 글로벌 시스템 공급 업체입니다. 2,200명의 직원과 긴밀히 협력하여 생산, 조립 및 유통을 위한 새로운 기술과 설비를 개발합니다.
다양한 분야의 엔지니어, 기술자 및 전문가가 유지 보수 및 시스템 운영을 비롯한 최첨단 시스템의 기획, 설계, 시공 및 시운전 작업을 담당합니다.
요구 사항 및 장점
Lapp Kabel의 ÖLFLEX® 및 UNITRONIC® 라인은 축구장만큼 큰 시스템의 완벽한 방전 절차를 보장합니다. 이 공장 시스템 같은 매우 민감한 시스템에서는 펌프, 팬, 드라이브 및 센서 간의 상호 작용에 정밀한 조율이 요구됩니다.
사용된 제품
ÖLFLEX® CLASSIC 110
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
ÖLFLEX® FD CLASSIC 810
UNITRONIC® BUS