olflex connect ebook campaign

LAPP의 SILVYN® 브랜드

오늘날 대부분의 비즈니스에서 케이블이 사용됩니다. 사무실 내 기기의 연결, 창고의 기계 및 로봇의 협동, 기차 등 필수 유틸리티의 원활한 작동에 이르기까지 케이블의 용도는 무궁무진합니다.

고객 관계, 영업, 고용, 재무회계 등 다양한 비즈니스 프로세스 사이에서 케이블 보호는 그다지 중요해 보이지 않을 수도 있습니다. 하지만 케이블을 보호하지 않으면 생산성 손실, 건강 안전 사고, 재정 손실, 평판 손상 등을 초래하여 비즈니스에 손해를 입힐 수 있습니다. 반면 케이블을 적절하게 보호하면 기계와 시스템의 원활한 작동, 직원의 안전 보호, 수익 창출에 큰 도움이 됩니다. 케이블 보호가 프로젝트 성공에 중요한 이유를 살펴보겠습니다.

케이블 보호는 케이블 작동 스트레스를 저감합니다

케이블을 계속해서 사용하면 스트레스 부하가 걸려 다양한 종류의 마모가 발생하게 됩니다. 스트레스의 원인은 다음과 같이 다양합니다.

기계적

마찰로 인한 밀림, 당김 또는 마모.

공장의 용융 금속이나 유리가 케이블에 닿거나 불꽃이 튀는 등 열과 빛에 과도하게 노출되는 경우가 많습니다. 극저온에서는 반대로 케이블 피복이 깨져버리기도 합니다.

화학물질

정유공장이나 식음료 공장 등에서 사용하는 화학물질은 케이블 피복을 부식시키거나 배선을 파손시킬 수 있습니다.

자외선 노광

직사광선이 닿는 곳에서 케이블을 사용하면 자외선이 케이블을 손상시키기도 합니다.

기계적 스트레스에 대응하는 편조 슬리브, 열과 화학물질에 대한 내성을 부여하는 플라스틱제/금속제 도관 등 스트레스 대처에 도움이 되는 케이블 보호재 옵션을 다양하게 갖추었습니다.

환경 손상으로부터 케이블을 지켜주는 보호

수분, 설치류, 해충 등의 각종 환경요소와 케이블을 밟고 다니는 보행자 또한 보호되지 않은 케이블에 심각한 손상을 유발할 수 있습니다.

수분과 전기가 만나면 특히 케이블이 부식되었을 때 단락 합선이 일어날 수 있습니다. 해충은 흔히 간과하기 쉽지만 날카로운 이빨이 있는 생물은 케이블 피복을 갉아 먹어 심각한 손상을 초래하기도 합니다. 설치류 방지 편조 슬리브는 이런 상황에서 케이블에 손상을 입히는 것을 방지합니다.

건강 안전 사고를 줄이는 케이블 보호

여러 작업자가 오가는 창고와 그 외 구역에서는 케이블을 깔끔하게 정돈하고 보호하는 것이 매우 중요합니다. 제대로 정리하지 않으면 작업자들이 걸려 넘어질 수 있기 때문입니다. 케이블에 불이 붙거나 합선이 되면 작업자의 건강과 안전에 중대한 피해를 입힐 수 있습니다.

견고한 케이블 보호재로 이제는 안심하세요

케이블 보호재는 작동 스트레스와 환경 손상으로부터 케이블을 직접적으로 보호합니다. 또한, 비즈니스에 간접적으로 주는 이점도 많습니다.

우수한 케이블 보호재를 사용하면 케이블의 마모 속도를 늦출 수 있기 때문에 케이블을 자주 구입할 필요가 없습니다. 다시 말해 새 케이블의 구입 지출 비용을 절감할 수 있습니다.

프로텍터는 케이블을 풀고 정리하는 소모적인 작업의 필요성을 대폭 줄여줍니다. 케이블의 수명을 연장하고 성능을 극대화함으로써 비즈니스의 수익 창출에 시간과 비용을 더 많이 투자할 수 있게 됩니다.

LAPP의 SILVYN® 브랜드 케이블 보호 도관은 특정 응용 분야에 적합한 개별 특성을 갖춘 다양한 제품을 포함합니다. 열, 화학적/기계적 스트레스를 견뎌내는 도관을 찾고 계신가요? 혹은 다른 제품이 필요하신가요? SILVYN® 제품군에는 고객이 필요로 하는 모든 것이 있습니다. LAPP의 SILVYN® 제품에 관해 좀 더 자세히 알아보고 여러분에게 가장 적합한 제품을 선택해 보세요.

E-BOOK을 다운로드하고 경품에 응모하세요!

케이블 하네스는 생산 및 비용의 효율성을 좌우하는 중요한 요소입니다. LAPP은 케이블 하네스에 관한 모든 것을 상세히 담은 가이드라인을 제작했습니다. 이벤트 기간 동안 “케이블 하네스 어셈블리 가이드”를 무료로 다운로드 받고 행운의 추첨 이벤트에 응모해 보세요!