SPS IPC Drives에서 새로운 어셈블리 및 케이블 전시 (2016.9.6)

 

견고하고 준비된 연결

Stuttgart, 2016.09.06

산업의 트렌드는 기계와 시스템을 직접적으로 통합시키는 방향으로 성장하고 있습니다. LAPP그룹 또한 이러한 산업의 추세에 발맞추어 이에 적합한 커넥션 솔루션을 내놓고 있습니다. 11월 22일부터 24일까지 열리는 SPS IPC Drives 무역박람회에서는 독일 슈투트가르트의 기술 선도 기업인 LAPP그룹에서 OLFLEX CONNECT SERVO라는 새로운 커넥터 제품을 선보일 예정입니다. 반 자동의 혁신적인 공정을 통해 제작되는 SERVO 커넥터는 지멘스의 컨트롤러뿐만 아니라 화낙의 드라이버와도 호환이 완벽하며, 완전히 새로운 몰딩 인젝션 방식으로 제작되어 컴팩트한 사이즈에도 누수 방지 등의 기능을 잘 갖추고 있는 제품입니다. 광케이블 브랜드인 HITRONIC에서도 고객의 요구에 맞는 잘 준비된 하네스 솔루션을 바탕으로 산업의 다양한 어플리케이션에 특화되게끔 구조변경을 진행하였습니다. LAPP Holding-AG의 최고기술책임자이자 이사진인 Georg Stawowy는 “하네스 시스템 솔루션의 수요는 점점 증가하고 있습니다. 이것이 우리가 OLFELX CONNECT라는 브랜드 명칭으로 시장에 진입하게 된 이유입니다.” 라고 설명하였습니다. 하네스 시스템에 대한 제품 범위의 확장에 대해 LAPP은 수많은 엔지니어링 회사의 고객들과 소통하였고, 그들 중 대부분은 핵심경쟁력에 집중하길 원한다는 것을 알게 되었습니다. 이에 응답하고자 LAPP은 업계 최초의 정전기 방지 케이블 뿐만 아니라 혹독한 환경에서도 최고의 성능을 발휘하는 센서/액츄에이터용 케이블, 빠른 속도로 움직이는 드레그 체인용 케이블을 전시하였습니다.

 

ÖLFLEX CONNECT SERVO를 위한 새로운 커넥터


ÖLFLEX CONNECT SERVO는 LAPP그룹의 중요한 전략적 기둥으로 SERVO용 케이블과 커넥터를 반자동화 형식으로 조립하여 차폐효과와 품질의 우위를 가져가고 있는 브랜드의 명칭입니다. SPS 전시회에서 LAPP은 SERVO용으로 아래와 같이 두 개의 확장된 버전을 추가하였습니다.

-드라이브 쪽 : Siemens, SEW, Rockwell뿐만 아니라 화낙(Fanuc)에서 만들어진 드라이브용 커넥터에 대해 각 사의 규정에 맞는 호환제품을 가지고 있습니다. 기술적으로 화낙의 커넥터들은 정말 혁신적인 제품인데, 서로 다른 두 종류의 플라스틱 재료를 이용하여 좀 더 작은 구조와 불투과성이 뛰어난 제품입니다. 몰딩 인젝션 방식으로 밀폐시킨 업계 최초의 기술로 만들어진 이 제품과 함께 LAPP의 케이블이 적용되었습니다. 케이블의 설치공간절약과 더 작은 곡률반경으로 인하여 소형 장비 제조업체들에게 아주 알맞은 시스템을 제공할 수 있게 된 것입니다. 커넥터의 추가적인 장점으로는 케이블의 씰링(봉합) 처리가 커넥터와 일치가 되어있으며 주조된 커넥터에는 나사가 없기 때문에 조립과정 중에서 발생할 수 있는 분실을 최소화 하였습니다.

-컨트롤러 쪽 : LAPP은 Siemens의 소형 사이즈 컨트롤러 제품군에 적합한 커넥터를 특수 개발하였습니다. LAPP은 Siemens 커넥터들을 효과적이고 비용을 절감하면서 대체할 수 있는 제품을 만드는 유일한 독립제조업체입니다. 더욱이 케이블의 도체에 나사 스크류를 이용하여 결합하던 방식에서 벗어나 ÖLFLEX CONNECT SERVO는 크림프 방식으로 연결하고 있습니다. 이로 인하여 접촉부의 산화를 방지해주며 기밀장치로 인하여 매우 강한 결합을 보여주고 있습니다.

 

고객맞춤화된HITRONIC 광섬유 케이블 어셈블리

ÖLFLEX CONNECT의 구성 포트폴리오에는 단순히 구리기반의 도체만 있는 것이 아닙니다. SPS 전시회에서 LAPP은 사무실용과 산업용 광케이블인 HITRONIC 제품을 추가적으로 전시하였습니다. 여기서 LAPP은 고객들이 LAPP HITRONIC 제품을 각각 요청에 맞는 길이로 커팅하여 다양한 분야에서 적절하게 사용할 수 있음을 보여주었습니다. 고객 스스로가 케이블을 자르고 광섬유를 연결, 조립하던 과정을 없애주어 작업시간의 단축을 시연하였으며, 알맞게 재단되어 조립된 제품은 현장에서 설치가 가능하여 시스템과 직접 연결(플러그 앤 플레이 방식) 할 수 있게 되었습니다.

 

ÖLFLEX CHAIN 90 P/CP 고급 산업용 케이블

새로운 ÖLFLEX CHAIN 90 P(비차폐)와 CP(차폐) 제품은 LAPP에서 가장 높은 성능을 발휘하는 제품군 중 한 제품이며, 이는 드레그 체인 안에서 지속적으로 움직이는 케이블에 대한 사용자의 요구가 가장 큰 대상으로 설계된 제품입니다. 유지보수의 기간을 길게 확장해주는 이 케이블은 폴리우레탄 외피로 구성이 되어있어 높은 내마모성과 노치저항성을 지니고 있으며, TPE절연체를 사용하여 매우 낮은 온도에서도 유연하게 작동할 수 있는 특징이 있습니다. 실내와 실외 모두에 적합하며 산업용이긴 하지만 종종 작은 곡률반경이 요구되는 전기자동차나 풍력터빈 혹은 공간이 제한적인 상황에서도 제 기능을 발휘하며 사용할 수 있습니다. 미네랄 오일기반의 윤활제에는 내성이 강하며, UV저항 및 내후성, 할로겐프리, 높은 난연 성능 등 모든 면에서 발군의 기능을 가진 제품입니다. 무엇보다 ÖLFLEX CHAIN 90 P와 CP 제품은 미주지역 인증인 UL과 cUL을 가지고 있어 북미지역에서도 1,000V급 케이블로 사용이 가능합니다.

 

센서, 엑츄이터 용 UNITRONIC ROBUST S/A

UNITRONIC ROBUST로 된 센서 및 액츄에이터용 케이블은 특수 상황에 매우 강한 성질을 가지고 있습니다. 이 재질의 케이블은 센서 및 액츄에이터의 신호 전송을 위하여 설계가 되는데, LAPP에서는 제어용과 Ethernet용 뿐만 아니라 BUS 시스템용 케이블에도 이 재질을 확장하여 제작을 하고 있습니다. 특히 위 케이블은 식품산업에서 강점을 보이는데 일반적으로 유증기나 바이오 오일, 그리고 청소업체에서도 그 능력을 유감없이 드러냅니다. ROBUST재질은 다른 재료보다 수분흡수가 적으며 주변 온도에 대한 저항성이 매우 뛰어나 영하의 온도(-50도)나 뜨거운 물(약 90도)에서도 사용이 가능합니다. 가동범위에서는 영하 40도부터 영상 90도의 범위 내에서 사용할 수 있으며, 주로 습기가 많은 환경이나 야외에서 사용하기 좋은 제품입니다.

 

TRBS 2153을 준수하는 정전기 방지 케이블

케이블 산업계에 혁신가로서 LAPP이 제일 자신 있어 하는 케이블은 정전기 방지 케이블 입니다. 이 케이블은 석유시추나 목재 혹은 곡물가루 정제 분야, 기타 정전기 발생으로 인하여 큰 사고나 재앙이 일어날 수 있는 곳에서 가장 안전한 솔루션을 제공할 수 있습니다. LAPP은 정전기 방지 외피로 된 전원 공급 케이블을 개발했는데, 이미 노르웨이의 석유시추업체인 Aker Solution의 시추장비에서 사용이 되고 있습니다. 피복 재료의 구성 및 제조는 모두 특허를 보유하였으며 현장에 노출이 될 수 있는 모든 외피는 도전율이 높은 특별한 첨가제로 된 플라스틱 기반의 재질로 제작이 되었습니다. LAPP은 이로 인하여 세계 최초의 정전기 방지 케이블을 개발한 회사가 되었으며 이런 자산을 바탕으로 더 다양한 종류의 케이블을 개발/공급할 수 있습니다.