ÖLFLEX® CONNECT를 활용한 린 프로세스
공작 기계 제조사에게 린 프로세스는 세계 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 필수적입니다. 랍그룹은 세계 통합 케이블 및 접속 솔루션 시장의 리더로서 얼마나 더 효율적인 접속 기술을 만들 수 있는지 세계 최고의 금속 가공 박람회인 2017 EMO 하노버 2017(홀 25, 부스번호E35)에서 보여주었습니다. 슈투트가르트에 기반을 둔 랍은 ÖLFLEX® CONNECT 시스템 솔루션 제품군을 전시하였으며, 랍은 고객 맞춤의 완성된 케이블 조립품과 파워 체인을 제공함으로써 고객들이 케이블과 커넥터를 스스로 조립하는 대신 본업에 더 집중할 수 있게 합니다.
다양한 케이블 관련 부품을 제조하는 브랜드로서 랍은 단순히 조립품만 제공하는 다른 기업들은 할 수 없는 특별한 특징을 보유한 최첨단의 솔루션을 생산할 수 있습니다. 랍의 부스에서 가장 눈길을 끄는 것 중 하나는 접속 서보 장치용의 스마트한 ÖLFLEX® CONNECT SERVO 조립품 시리즈입니다. 일부 자동화된 생산 프로세스와 특별히 개발된 새 케이블 및 커넥터 덕분에 이 조립품은 표준 솔루션 대비 최소 400% 더 높은 전자기 차단 효과를 가집니다. 또한, 랍의 세계적인 생산 및 판매망으로 전 세계의 고객 가까이에서 일관되게 품질이 우수한 솔루션을 제공하는 것이 가능합니다. 예를 들어, ÖLFLEX® CONNECT SERVO는 현재 슈투트가르트와 싱가포르에서 새로운 부분 자동화 프로세스를 통해 생산되고 있습니다. 뉴저지의 랍 USA에서도 생산 개시가 준비되고 있습니다.
“세계 전역에 생산 시설을 갖추고 있는 고객에게는 이 부분이 특히 중요합니다. 세계적으로 활동하는 기업들은 지역에 따라 다른 솔루션을 사용함에 따라 항상 검증해야 하는 상황을 원하지 않습니다. 게다가 단일 시스템 공급자와 거래하는 것이 부품별로 다른 공급자를 통해 구매하는 것보다 편리합니다.” 유럽, 아프리카, 중동, 남미에서 ÖLFLEX® CONNECT 사업 개발을 담당하는 롤프 홀드먼(Rolf Haldemann) 매니저의 설명입니다.
한편, 앞서가는 공작 기계 제조사들은 ÖLFLEX® CONNECT SERVO 시스템 솔루션을 성공적으로 사용하고 있습니다. 장치 분야에서, 랍은 지멘스, SEW 유로드라이브, 로크웰의 기준에 부합하는 추가 변형이 적용된 커넥터를 제공합니다. 책 크기에 불과한 지멘스 제어기의 새로운 기종을 위한 EPIC® Motion Control 커넥터 또한 우리의 포트폴리오에 추가되었습니다. 고객은 외피의 소재나 유연성 정도와 같은 특성에 따라 구분되는 기초 라인, 핵심 라인, 확장 라인 중에서도 선택할 수 있습니다.
랍의 ÖLFLEX® CONNECT 전략은 다음의 세 가지 요소를 기반으로 합니다. ÖLFLEX® CONNECT SERVO는 서보 케이블 조립품 제품군이며, ÖLFLEX® CONNECT CABLES는 전통적인 케이블 조립품, ÖLFLEX® CONNECT CHAIN은 완전한 파워 체인의 설계와 조립을 담당합니다.
랍 홀딩스의 기술 및 혁신 담당 이사인 게오르그 스타오위(Georg Stawowy)는 다음과 같이 설명합니다. “안정적인 품질과 글로벌한 접근성은 우리 고객들에게 특히 중요합니다.” 이것이 랍이 케이블 조립 생산 시설의 세계적 네트워크를 지속해서 확장하는 이유입니다. 싱가포르의 랍 아시아 태평양, 뉴저지의 랍 USA, 독일 슈투트가르트의 유럽 역량 센터, 랍은 현재 이렇게 세 개의 역량 센터를 보유하고 있습니다. 생산 및 엔지니어링 시설은 오트로코비체(체코) 데시오(이탈리아), 뉘셰핑(스웨덴), 상하이(중국), 벵갈루루(인도)에 있습니다.