2018 Oskar Lapp 연구 상 및 장려금

증정식, 좌에서 우로 Thomas Eschenhagen 교수˙박사, Jiong Hu 박사, Steffen Massberg 교수˙박사 (Florian Gärtner 박사 대신 대리 수상), Melanie Ricke-Hoch 박사, Alexander Lapp, Thomas Nordt 교수˙박사, Anton Both 교수˙박사, Hugo A. Katus 교수˙박사. 사진: DGK/Thomas Hauss
2018년 5월 2일, 슈투트가르트
독일 만하임에서 열린 제84번째 German Cardiac Society (DGK) 연례 컨벤션에서 Oskar Lapp 재단이 또 한 번 젊은 심장 연구자들에게 중요한 스폰서십 상을 수여했다. 2018 Oskar Lapp 연구 상(Oskar Lapp Research Prize 2018)은 두 명의 심장 과학자 Florian Gärtner 박사와 Jiong Hu 박사에게 나뉘어 수여되었다. 총 상금은 12,000유로이다.
Florian Gärtner 박사는 간호사이며 뮌헨 Klinikum Großhadern에 있는 Medical Clinic I의 “Morphodynamics of blood platelets” 연구 그룹 대표다. 그의 연구에서 Gärtner 박사는 감염된 박테리아를 모으고 묶는 혈소판의 이동을 관찰하였다. 그는 이동-의존적인 혈소판/박테리아 감염의 숨겨진 메커니즘을 증명하고, 염증 조직 손상을 치료하기 위한 새로운 약학적 전략을 개발하기 위한 기반을 마련했다.
Jiong Hu 박사는 요한 볼프강 괴테 대학교 프랑크푸르트암마인의 분자 의학 센터의 일부인 혈관신호연구소(Institute for Vascular Signalling)의 주니어 그룹 리더이다. 그는 성인 실명의 원인 중 하나인 당뇨병 망막증을 연구하고 있다. 쥐를 이용한 연구에서, Hu 박사는 에폭시드 가수분해효소(sEH)의 활동 증가와 특정 형태의 지방산의 결합한 형성이 당뇨병 망막증에 영향을 끼친다는 것을 증명하였다. 따라서, sEH를 억제하는 것이 병의 진행을 막을 수 있으며 이는 굉장히 유망한 치료를 나타낸다.
2018 Oskar Lapp 장려금은 독일 하노버 의대 내과 센터의 Melanie Ricke-Hoch 박사에게 돌아갔다. 그녀는 센터에서 학술 보조로 일하고 있으며, Denise Hilfiker-Kleiner의 분자 심장학 실무 그룹의 차장직을 겸하고 있다. Ricke-Hoch 박사는 희귀 심장 질환인 분만전후심장근육병(peripartum cardiomyopathy, PPCM)을 연구하고 있다. 이 병은 과거에 건강했던 여성이 임신 마지막 달에서 출산 이후 6개월 동안의 기간 사이에 발생한다. Ricke-Hoch 박사는 예후가 나쁜 PPCM 환자들의 회복 기회를 늘리기 위해 PPCM의 발병을 불러일으키는 메커니즘을 설명하고, 모형 시스템에서 새로운 치료 방법을 실험하는 것에 기여하는 것을 목표로 하고 있다. 장려금은 €20,000이며 이는 물질적인 자원에 사용될 예정이다. 이 상은 최대 2년의 스폰서십 기간을 제공한다.
Oskar Lapp 재단은 1992년 슈투트가르트 기반의 사업가인 Oskar Lapp을 기리기 위해 설립되었으며, 그는 심장마비로 1987년 4월 25일 운명을 달리하였다. 그의 아내인 Ursula Ida Lapp이 재단 이사회 위원이다. Oskar Lapp 재단은 젊은 과학자들이 심혈관 연구에 효과적으로 참여할 수 있도록 인센티브를 제공하는 것을 목표로 삼고 있다. “심혈관 연구는 갈 길이 멉니다. 아직도 관상동맥성 심장질환의 예방, 진단, 치료 및 재활의 더 나은 연구에 대한 필요성이 여전히 존재합니다,”라고 Ursula Ida Lapp이 Lapp가의 지속적인 헌신에 대해 설명했다.
설립 가족과 함께, Oskar Lapp 재단 이사회 위원은 Gunther Arnold 교수 (과거 German Cardiac Society 임원), Anton Both 교수 (Klinikum Stuttgart, Katharinenhospital 의료 실장 은퇴), Rolf Thieringer 박사 (과거 슈투트가르트주도 시장), Roderich C. Thümmel 교수 (변호사), Thomas Nordt 박사 (Klinikum Stuttgart, Katharinenhospital 의료 실장) 그리고 Konstantinos Papoutsis (German Cardiac Society 임원)이다.