랍그룹, Drinktec에서 음료 산업용 제품 선보여
위생은 음료 산업에서 최우선으로 지켜야 하는 것입니다. 접속 장치에 사용되는 부품에도 이것은 동일하게 적용됩니다. 이것이 슈투트가르트에 기반을 둔 랍 그룹(스탠드 번호 A3.149)이 세계적인 음료 및 유동식 산업 박람회에서 식음료 산업에 적용 가능한 모든 솔루션을 전시하는 이유입니다. 전시 품목으로는 케이블 글랜드, 커넥터, 그리고 케이블 타이나 보호 전선관 같은 부속품이 있으며, 저항이 강화된 케이블도 포함됩니다. 이 부품들은 EHEDG 설계 사양과 같은 엄격한 국제적 요구사항을 준수하며, ECOLAB® 세정제 사용이 가능합니다.
"랍은 업계에서 요구되는 엄격한 기준에 부합하는 케이블, 커넥터, 부속품을 광범위하게 제공합니다. 우리는 모든 필수 케이블 부품에 대한 생산 전문성이 있는 유일한 업체입니다. 필요하다면 고객과 협력하여 맞춤 솔루션을 제공할 수도 있습니다.” 랍 홀딩스에서 기술과 혁신을 담당하는 이사 게오르그 스타오웨이(Georg Stawowy) 의 설명입니다.
랍은 식음료 산업을 위해 특별히 ROBUST 케이블 포트폴리오를 개발했습니다. 케이블 외피가 특별하게 최적화된 TPE로 만들어진 것이 특징입니다. TPE 소재는 여러 특성의 측면에서 PUR 나 최적화되지 않은 TPE를 능가하는데, 특히 바이오 오일, 지방, 음식의 산, 물에 대한 저항력이 뛰어납니다. ÖLFLEX® ROBUST 시리즈의 저항력이 있는 전력 케이블과 제어 케이블은 이러한 환경을 견디는 완벽한 제품입니다. 이 케이블은 북미 시장을 위한 VDE와 UL 인증도 받았습니다. ECOLAB® 기준에 따라 시행되는 소재의 저항 및 기능 테스트를 통해, 표준 산업용 세정제와 소독약으로 정상적으로 세척할 때 선과 케이블이 견딜 수 있는지를 확인합니다. 랍의 식음료 산업용 제품 중 UNITRONIC® ROBUST 는 저주파 데이터 네트워크 케이블이고, HITRONIC® ROBUST 는 광 데이터 전송 케이블이며, ETHERLINE® ROBUST 은 산업 이더넷용 케이블입니다. ETHERLINE® ROBUST FR 제품군의 케이블은 난연성이 강화된 제품입니다. ETHERLINE® ROBUST 시리즈는 둘 다 Profinet 기준에 따라 개발되었으며 Cat. 5에서 Cat. 7로 범주 이동이 가능합니다. 최대 전송 속도가 10Gbit/s까지 가능하다는 뜻입니다.
랍의 포트폴리오에는 케이블 외에도 식품 산업을 위해 특별히 개발된 부품들이 있습니다. SKINTOP® HYGIENIC 케이블 글랜드는 까다로운 위생 기준을 준수하며, 형태와 소재 덕분에 EHEDG 사양을 인증받았습니다. 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 밀봉에는 FKM 엘라스토머가 사용되었고, 식품 잔여물이 들러붙을 만한 코너나 가장자리가 없습니다. SILVYN® HYGIENIC 전선관과 짝을 이루는 SILVYN® HYGIENIC 전선관 글랜드 또한 식품이 닿는 사용 환경에 적합합니다. 랍은 입증된 EPIC® ULTRA 직사각형 커넥터 하부에 물이 스며들지 않도록 밀봉하기 위해 EPIC® ULTRA H-B 차단/보호 덮개도 개발했습니다. 이 덮개는 파란 플라스틱으로 스테인리스 스틸 부식 방지 잠금장치가 구성되어있으며 미국 식약청의 승인을 받았습니다. 랍의 포트폴리오는 금속이 첨가된 파란 케이블 타이로 완성됩니다. 케이블 타이가 우연히 요구르트와 같은 식품에 들어가는 경우, 금속 감지기나 X-ray 기계를 이용해 쉽게 찾을 수 있습니다.