이상적인 케이블 캐리어 All-in-one 솔루션

ÖLFLEX® CONNECT 케이블 어셈블리 솔루션의 새로운 기준

케이블 체인을 선택할 때 고려할 점은 여러 가지가 있을 뿐 아니라, 일반적인 설치 실수 또한 반드시 피해야 합니다. 체인 어셈블리 분야의 선도업체인 LAPP은 광범위한 어플리케이션을 위한 다양한 케이블 체인은 물론, 단계별로 꼭 필요한 실용적인 지침까지 함께 제공합니다.

지속 가능한 환경을 추구하는 LAPP의 취지에 걸맞게, ÖLFLEX® 케이블 체인은 수명주기가 끝나면 100% 재활용이 가능합니다. 그 뿐 아니라 LAPP이 새롭게 선보이는 신제품 체인 중 일부는 에너지 소비를 줄이기 위해 추진력을 50% 이상 줄일 수 있습니다.

LAPP이 글로벌 고객사의 케이블 체인 시스템을 최적화하기 위해 어떤 솔루션을 제공했는지 이번 백서에서 더 자세히 알아보세요.

image
제대로 구성하기

이상적인 케이블 체인을 엔지니어링하기 위해서는 최고의 성능을 위해 다양한 시스템, 슬라이딩 및 하우징 구성을 시도해야 합니다. 여기에는 어플리케이션 환경에서 케이블의 직경, 체인의 이동길이, 온도 속성 및 사용 빈도 등의 주요 기술 및 어플리케이션 매개변수까지 모든 것이 포함됩니다.

LAPP이 선보이는 온라인 TOOL는 개별 구성요소 또는 전체 체인 어셈블리 중 고객이 선호하는 방향에 따른 맞춤 견적을 제공하며 고객의 기존 설비에 호환 가능한 구성요소를 선택할 수 있도록 지원하는 단계별 가이드라인입니다. 또한, 체인을 잘못 구성할 가능성을 사전에 없애 오작동을 방지하고 케이블의 수명주기를 확보합니다. 현장 설치 서비스와 요청 시 제공되는 종합 시험 보고서 및 제품별 지침 등 LAPP의 다양한 서비스를 누려 보시기 바랍니다.

LAPP은 추가적으로 현장 설치 서비스를 제공하며, 요청이 있을 경우 종합적인 시험 보고서 및 개별 설치 지침 또한 함께 제공합니다.

체인 컨피규레이터 접속하기
image
사례: SILVYN® 체인을 활용한 완벽한
시스템 점검
사례: SILVYN® 체인을 활용한 완벽한 시스템 점검

TCRSS(Thai Cold Rolled Steel Sheet)사의 시간 소모적인 유지보수 및 저효율 문제를 해결하기 위해, LAPP은 TCRSS가 보유하고 있던 40톤의 천장 크레인(Electrical Overhead Travel Crane, ETOC)에 ÖLFLEX® CONNECT의 일부로 SILVYN® 체인을 새로 장착할 것을 권장했습니다. 운영 중단을 최소화하기 위해 설치는 예정보다 빠른 3일 만에 완료되었습니다.

기존의 페스툰 시스템은 백업용으로 빔 구조에 고정시켜 두었으며, 새로운 시스템이 성공적으로 4개월 동안 운영된 후 제거되었습니다. LAPP의 컴팩트한 SILVYN® 체인을 사용하자 장비가 차지하는 면적이 줄어들었습니다. 고객은 설치 후 EOTC를 더욱 안정적으로 운영할수 있었으며, 증가하는 수요를 뒷받침할 수 있도록 생산성 수준이 향상한 것은 물론, 정기적 유지보수 횟수가 줄어들고 장비 다운타임을 단축하는 등의 이득을 얻을 수 있었습니다. LAPP은 진정으로 고객이 "더 적게 일하고, 더 많이 벌수 있도록" 지원하고 있습니다.

image
고급 물류 및 공급망을 동원한
고객 우선주의
고급 물류 및 공급망을 동원한 고객 우선주의

정보 및 통신 기술은 LAPP 물류의 근간이며, LAPP과 여러분을 이어주는 매우 중요한 접점이기도 합니다. 코로나19로 인한 어려움에도 불구하고, LAPP은 직원과 고객의 건강과 안전을 보호하는 동시에 기존과 변함없이 서비스를 제공하고 제품을 전달하기 위해 할 수 있는 모든 조치를 취했음을 다시 한 번 강조하고자 합니다.

현재 LAPP은 중국에 2 곳, 인도와 한국, 싱가포르에 각각 1 곳씩, 아시아에 총 5 곳의 물류 센터를 갖추고 있으며, 이를 통해 고객은 해당 지역 현지 조건의 세부 사항에 익숙한 전문가와 가까운 곳에서 혜택을 누릴 수 있습니다.

image
절단 손실 감소와 조립 시간 단축을 달성한 TOSHULIN

수직 선반의 선두 제조업체인 체코 회사 TOSHULIN은 풍력 터빈, 항공기 및 대규모 구성요소를 제작하기 위해 사용되는 공작 기계의 모든 이동 가능한 드릴링 머신 축을 공급하는 스마트 드래그체인 어셈블리를 개발하기 위해 LAPP과 힘을 합쳤습니다. TOSHULIN은 또한 복잡한 자동화 프로세스를 처리하기 위해 드래그 체인에 더 많은 수의 케이블을 필요로 했습니다.

LAPP의 엔지니어들은 SILVYN® 체인 포트폴리오와 함께 효과적으로 작동할 수 있도록 나일론 및 스틸 소재의 체인을 재설계했으며, FD 케이블 및 유압 호스를 추가했습니다. LAPP이 조립한 ÖLFLEX® 커넥트 체인 일체와 참고용 도면 및 케이블 레이아웃, 시스템 보증을 통해 TOSHULIN은 안심하고 개발 및 제작에 몰두할 수 있었습니다.

전문가가 제공하는
종합 가이드
image

드래그 체인 내의 완벽한 케이블 레이아웃은 매우 다양한 케이블 유형, 튜브 및 표면 품질의 조합을 필요로 합니다. LAPP이 제공하는 디지털 가이드는 로봇용 체인과 함께 스틸 및 나일론 소재의 드래그 체인 전체 포트폴리오를 포함하고 있어

상세한 8단계 가이드를 통해 드래그 체인 어셈블리를 구성할 수 있도록 지원합니다.

케이블 체인 가이드 다운로드하기

드래그 체인 내의 완벽한 케이블 레이아웃은 매우 다양한 케이블 유형, 튜브 및 표면 품질의 조합을 필요로 합니다. LAPP이 제공하는 디지털 가이드는 로봇용 체인과 함께 스틸 및 나일론 소재의 드래그 체인 전체 포트폴리오를 포함하고 있어 상세한 8단계 가이드를 통해 드래그 체인 어셈블리를 구성할 수 있도록 지원합니다.

케이블 체인 가이드 다운로드하기
image

8개의 고품질 브랜드가 결합해 하나의 강력한 솔루션을 탄생시킵니다. LAPP은 ÖLFLEX® CONNECT의 이름 하에 케이블 어셈블리의 범위를 한층 확대하며 구성요소 공급업체에서 시스템 제공업체로 한 걸음을 더 내딛었습니다. 이는 즉, LAPP이 제공하는 케이블과 커넥터, 액세서리와 함께 그 결과물인 전체 시스템 솔루션이 고객에게 적은 인건비로 최고의 확장성을 선사할 수 있다는 뜻입니다.

광범위한 맞춤형 케이블 또는 업계 표준 서보 어셈블리에서 복잡한 드래그 체인 어플리케이션까지, 모두 LAPP을 통해 만나보실 수 있습니다.

더 알아보기

8개의 고품질 브랜드가 결합해 하나의 강력한 솔루션을 탄생시킵니다. LAPP은 ÖLFLEX® CONNECT의 이름 하에 케이블 어셈블리의 범위를 한층 확대하며 구성요소 공급업체에서 시스템 제공업체로 한 걸음을 더 내딛었습니다. 이는 즉, LAPP이 제공하는 케이블과 커넥터, 액세서리와 함께 그 결과물인 전체 시스템 솔루션이 고객에게 적은 인건비로 최고의 확장성을 선사할 수 있다는 뜻입니다. 광범위한 맞춤형 케이블 또는 업계 표준 서보 어셈블리에서 복잡한 드래그 체인 어플리케이션까지, 모두 LAPP을 통해 만나보실 수 있습니다.

더 알아보기