랍그룹 회장 , Andreas Lapp 신년사 (2017.01.13)

랍그룹 Andreas 회장의 독일 무역잡지인터뷰의 신년사를 통해 랍그룹의 2017년 비전을 안내드립니다.

글로벌 그룹 Lapp Group은 2017년에도 새로운 도약을 하기 위해 노력하고 있습니다.

어떤 산업분야보다도 고객맞춤솔루션 ÖLFLEX® CONNECT과 디지털화를 중점적으로 개발하여, 도약하는 모습을 보여드리도록 하겠습니다.

 

Q1. 귀사는 2017 년 어느 시장에 주력 할 것입니까?

지리적 인면에서 우리는 아프리카뿐만 아니라 중남미의 신흥 시장에 중점을 둘 것입니다. Lapp 제품은 근본적으로 글로벌 시장에 맞춰 생산되고 있습니다. Lapp 제품은 자회사 또는 파트너를 통해 약 140 개 국가에서 사용할 수 있습니다.  중남미 시장 진출을 더욱 강화하고자 합니다.

우리의 목표 산업 측면에서 우리는 전통적인 기계 및 플랜트 시장과 함께 4 가지 분야에 집중할 것입니다. 우리는 고객에게 ÖLFLEX® CONNECT라는 이름으로 사전 조립 된 솔루션을 제공하고자 합니다. 이를 위해 우리는 미국, 유럽 및 아시아에서 상응하는 엔지니어링, 생산 및 사전 조립 역량을 구축하고 있습니다.  고객 요구 사항에 따라 전 세계에서 사전 조립 된 케이블을 생산하기 위해 이전보다 훨씬 우수한 위치에 있게 되었습니다. 우리는 올바른 구성 요소를 선택하여 전체 시스템의 최적 작동 신뢰성을 보장 할 수 있습니다.  현지 시장에 맞춘 환경과 현지 연락처를 통해 전 세계적으로 빠르게 대처할 수 있습니다. 또한 우리는 식품 및 철도 산업을 위한 맞춤형 연결 솔루션을 개발하여 이 분야의 엄격한 요구 사항을 충족시켰습니다.  철도 기술 분야에서 우리는 고객의 요구 사항을 다른 경쟁사보다 도 훨씬 더 많이 수용 할 수 있습니다. 당사는 훨씬 신속하게 공급할 수 있으며, 최소 주문 수량을 상당히 낮출 수 있습니다. 로봇분야는 랍그룹에서 중요한 시장입니다. 로봇이 점점 소형화되는 추세에 따라 케이블은 더 작고 유연해질 필요가 있습니다. 우리는 이러한 환경을 위해 창고에 매우 유연한 케이블을 설치하는 것뿐만 아니라 고객과 협력하여 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

 

Q2. 제품 및 프로세스 측면에서 그 동안 디지털화를 위해 어떤 활동을 하였습니까?

지난 몇 년 동안 우리는 디지털화라는 관점에서 우리가 미래에 한발 앞선 채울 수 있는 기반을 쌓았습니다 . 이러한 토대에는 IT 인프라와 다른 모든 데이터의 가용성 및 품질이 포함됩니다. 당사의 전자 제품 카탈로그는 이제 20 개 언어로 제공됩니다. 우리는 지난 몇 년 동안 디지털화를 위한 많은 노력을 기울였으며 우리는 계속해서 이에 중점을 두고 있습니다. 이는 고객 데이터에도 해당됩니다. 우리는 현재 국제 수준에서 동일한 높은 판매 기준을 충족시키고 고객에게 더욱 효과적이면서 직접적으로 호소 할 수 있도록 전 세계적으로 통일 된 CRM 솔루션을 도입예정입니다.  

가능한 우리는 적극적으로 디지털 변환을 시도하고 있습니다. 여기에는 과거보다 훨씬 더 집중적으로 IT 및 비즈니스 문제를 네트워킹하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, IT 부서에서는 고객 관점에서 프로세스가 더욱 간소화되고 단순화되고 빨라질 수 있는 방법에 대한 많은 아이디어가 있습니다. 그러나 디지털화는 결코 단순히 IT 문제가 아닙니다. 우리의 시장은 더욱 경쟁이 심화되고 있으며 고객의 요구가 변화하고 있습니다. 이것은 앞으로 우리가 운영하는 방식에 지속적인 영향을 미칠 것입니다. 우리는 모든 부서와 국가의 직원과 관리자가 이러한 미래의 과제에 동참 할 수 있도록 할 것입니다. 이것은 디지털화의 매우 결정적으로 중요한 측면입니다.

우리 제품에 관해서, 우리는 산업용 이더넷 연결이 디지털 네트워크 산업의 열쇠 중 하나라고 생각합니다. 우리의 ETHERLINE 브랜드는 이미 다양한 데이터 케이블 이력을 자랑하지만 고객은 앞으로 더 많은 것을 기대할 수 있습니다. 이탈리아 회사 인 산업 데이터 케이블분야의 CEAM을 인수하면서 Lapp은 개발 분야에서 선도적 인 국제 기업을 확보하게 되었으며, 산업용 데이터케이블 분야에서 개발 및 생산을 할 수 있게 되었습니다.