Ralf Zander 박사 , 랍그룹 재무 이사회 멤버이자 CFO로 취임

ÖLFLEX® CHAIN TM

Ralf Zander 박사 Lapp 이사회 멤버이며, 재정 및 관리 부분을 담당한다.

2018년 1월 8일, 슈투트가르트

 

Ralf Zander 박사가 랍그룹의 재정 및 관리를 담당 이사회 멤버로 새롭게 취임하였다. “Zander 박사는 국제적 경험이 풍부하며, 가족 회사들이 어떻게 생각하고 행동하는지를 이해합니다. Zander 박사는 우리의 지속적인 성장 과정을 통해 당사를 이끌어갈 뛰어난 금융 전문가입니다,”라고 Lapp 이사회 AG의 회장인 Andreas Lapp 이 강조하였다.

 

Ralf Zander 박사는 슈투트가르트에서 태어났다. 그는 칼스루헤 공과 대학에서 경영 및 엔지니어링 분야의 학사 학위를 취득하였다. 그 후 뉴욕 주 스키넥터디 유니온 칼리지에서 종합경영학 석사 과정을 마치고 컨설팅 회사인 롤랜드 버거에서 일하는 동안 박사 과정을 밟았다. 이후 Robert Bosch GmbH에 입사하여 물류, 관리, 전략, 합병 및 인수와 관련된 다양한 업무를 맡았다. 가장 최근에는 독일의 뵈블링겐에 소재한 아이젠만의 재무 및 관리 부문 책임자를 맡았으며, 또한 이곳에서 국제 비즈니스를 담당하기도 하였다.

 

“랍그룹은 재무적인 관점에서 매우 훌륭하고 혁신적이며 역동적인 회사입니다.  제가 CFO로 재직하는 동안 디지털 시대에서 랍그룹의 성장을 적극적으로 이끌 수 있다는 것은 영광입니다."라고Zander 박사가 말했다.