태양광 전용 알루미늄 케이블 출시

Hygiene takes top priority when it comes to processing food and beverages. Production facilities should therefore be designed according to the principles of Hygienic Design. That means cables, connectors and housing bushings also play an important role.
Catalouge downloads image 2

카탈로그 신청 정보


당사는 다음과 같이 귀하의 개인정보를 수집, 이용합니다. 1. 개인정보의 수집 및 이용 목적 랍코리아 LAPP KOREA LLC. (이하 '랍코리아')은(는) 개인정보를 다음의 목적을 위해 처리합니다. 처리한 개인정보는 다음의 목적이외의 용도로는 사용되지 않으며 이용 목적이 변경될 시에는 사전동의를 구할 예정입니다. - 계약 이행 - 고객서비스 증진 - 제품·서비스에 대한 정보 제공 및 판매 - 프로모션 또는 시장조사 2. 수집하는 개인정보의 항목 필수정보: 이름, e-Mail 주소, 회사, 부서, 주소, 전화번호 3. 개인정보의 보유 및 이용기간 랍코리아는 원칙적으로 개인정보 처리목적이 달성된 경우에는 지체없이 해당 개인정보를 파기합니다. 파기의 절차, 기한 및 방법은 다음과 같습니다. 파기절차이용자가 입력한 정보는 목적 달성 후 별도의 DB에 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 따라 일정기간 저장된 후 혹은 즉시 파기됩니다. 이 때, DB로 옮겨진 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 다른 목적으로 이용되지 않습니다.