LAPP과 국제전기가 밝히는 대한민국 태양광 에너지의 길

대구는 대한민국에서 세번째로 가장 큰 도시이자, “빛” 그것도 웅대한 규모의 빛으로 유명한 도시입니다. 대구는 한국의 가장 큰 빛 축제인 이월드 별빛축제의 고장이며, 이 축제는 1000만 개 이상의 LED를 사용합니다. 3개월 동안 열리는 이월드 별빛축제는 놀이공원의 야간 풍경을 다양한 색의 무늬와 장식의 바다로 탈바꿈시켜 젊은 커플들의 데이트 장소로 인기 있는 곳입니다.

조명 과 에너지에 소비되는 비용이 지역경제와 환경에 줄 수 있는 부담 요소를 반드시 고려해야 합니다. 특히나 한국은 재생 가능한 에너지로의 전환을 적극적으로 추진하고 있기 때문에 환경에 대한 고려는 필수적입니다. 한국 정부는 2030년까지 국가 전기의 5분의 1을 재생 가능한 에너지로 생산하기 위한 목표를 세웠고, 이는 2016년의 7%보다 높은 수치입니다. 이 2030년 계획의 일환으로, 한국 정부는 2017년 말에 태양열 에너지의 사용을 발전 용량의 5배인 30.8 기가와트로 늘릴 것이라고 발표했습니다. 정부는 또한 2022년 초까지 30가구당 1가구씩은 태양열 에너지 발생기를 갖추는 것을 목표로 하고 있습니다.

이러한 모든 변화 덕분에 (주)국제전기는 분주하게 돌아가고 있습니다. 설립된 지 45년 된 이 기업은 산업 전기 재료, 자동화 및 점점 더 많은 태양열 발전 기술 중 하나인 태양 전지의 재료 공급 및 건설을 포함한 광범위한 분야에서 사업을 영위하고 있습니다.

 

지붕에 적합한 케이블

태양열에 있어서, 케이블은 중요하며 그 무게와 내구성이 핵심입니다. 태양열 시스템은 지붕에 설치되는 경우가 많은데, 이 경우 사용 가능한 공간이 작습니다. 케이블들은 햇빛, 비바람에 노출되기 쉽고, 이는 케이블이 환경적인 한계를 뛰어넘을 수 있도록 만들어지지 않으면 태양광 설비 구성 요소들에 피해를 주게 됩니다. 그러나 수리를 위해 지붕 위에 올라가는 것은 안전의 위험도 클 뿐만 아니라, 추가적인 비용도 피할 수 없습니다.

이러한 이유로, 국제전기는 기존의 구리 케이블 대신에 Lapp Group의 ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX 알루미늄 케이블을 선택하였습니다. 이 제품은 내구성이 높아 국제 직원들이 수리 때문에 지붕에 다시 올라갈 가능성을 현저히 낮춰주며 이는 경제적인 효율성과 안전 측면에서 좋은 강점입니다.

안전 측면에서의 장점은 이뿐만이 아닙니다. ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX은 구리 케이블보다 가벼운데, 이는 지붕에 줄 수 있는 하중의 부담을 줄일 수 있다는 장점이 있습니다. 또한 유연성이 높아 설치하기 어려운 협소한 부분들에도 연결할 수 있어 설치 과정을 더 빠르고 더 쉽게 해줍니다. 이 유연성 덕분에 규모가 작은 지붕에도 설치가 용이하며, 이로 인해 태양광 시스템 설치공간을 더 많이 확보할 수 있습니다.

또 다른 중요한 안전 측면의 특징은, 알루미늄 케이블이 내열성이 높고 절연 저항력이 강하기 때문에 화재의 위험이 크지 않다는 것입니다. 이를 통해 사람이 상주하고 있는 건물 위에서 케이블 설치작업을 할 때 안전도를 높일 수 있습니다. ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX는 ISO 6722-2-B를 준수하며, 이는 알루미늄 케이블의 도체 구조가 국제 표준 및 태양열 케이블의 표준인 EN 50618에 부합함을 인증합니다. 또한, TUV 표준도 준수하기 때문에 국제전기는 ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX의 설치를 통해 글로벌 수준을 충족시킬 수 있습니다.

 

 

적은 투자로 더 많은 혜택

이 모든 것의 가장 큰 장점은 바로 가격입니다. 국제전기처럼 연간 약 18,000km의 케이블에 비용을 투자하는 경우라면, 가격이 가장 주요한 고려 사항이며 ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX를 사용함으로써 수용력 감소 없이 TFR-CV 6SA 구리 케이블보다 15%를 절약할 수 있습니다.

비용 절약의 이점은 국제전기가 기존의 10년 이상 된 태양광 발전소의 케이블을 교체하는 데 ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX를 활용할 수 있다는 것을 의미하며, 향후의 태양광 발전소 건설에는 알루미늄 케이블만 사용할 예정입니다. 국제전기는 또한 내구성, 효율성 및 비용 절약에 더해 빠른 작업 시작을 가능하게 하는 Lapp의 신속한 배송을 강점으로 내세워 ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX를 고객들에게 추천하고 있습니다.

ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX의 모든 장점은 지역 내에 태양광 에너지의 사용이 폭발적으로 증가함에 따라 많은 혜택을 제공할 것입니다. 아시아 태평양 지역은 이미 전 세계 태양광 에너지 시장에서 가장 큰 부분을 차지하고 있으며, Goldstein Research에 따르면 2016년에는 전체 태양광 시장의 35%를 차지하였습니다. 330억 미국 달러에서 2024년까지 연평균 성장률 15.8%로 1,500억 달러로 성장할 것으로 예상합니다.

ÖLFLEX® SOLAR AL FLEX를 사용했을 때의 장점들로, 국제전기는 대한민국의 태양광 에너지에 대한 포부를 지원하고 그 빛이 가장 밝게 빛날 수 있도록 도와줄 수 있는 좋은 위치를 선점하였습니다.