SPS 2017: Lapp의 신제품, ÖLFLEX® 케이블

Lapp에서 새롭게 출시한 ÖLFLEX® SERVO 7TCE 케이블은 서보 컨트롤러와 모터 간의 긴 거리를 문제없이 연결해 준다.

Lapp에서 새롭게 출시한 ÖLFLEX® SERVO 7TCE 케이블은 서보 컨트롤러와 모터 간의 긴 거리를 문제없이 연결해 준다.

SPS 2017: Lapp의 신제품, ÖLFLEX® 케이블

원거리용 서보 케이블

 

대형 공장의 서보 케이블은 때때로 성능 저하 없이 드라이브와 제어 캐비닛 사이의 장거리를 연결해야 합니다. 이를 위해서는 서보 케이블이 설계 시, 저용량, 저감쇠를 염두에 두어야 합니다. Lapp이 지난해 11월에 선보인 두 개의 새로운 케이블은 이러한 요구사항을 완벽하게 충족합니다.

 

ÖLFLEX® SERVO 7TCE: 이 서보 케이블은 여러 주요 제조 업체의 서보 드라이브와 함께 사용할 수 있습니다. ULTC-E및 Flexible Motor Supply를 준수하기 때문에 유럽과 북아메리카 시장에 적합합니다. 이를 통해 재고 공간과 부품 번호 관리 수고를 줄일 수 있습니다. XLPE로 만든 코어 절연을 통해 저용량 설계가 가능합니다. 외피는 특수 열 가소성 수지 엘라스토머(thermoplastic elastomer)로 제작되며 표준 제품에 비해 설치 길이를 40% 정도 연장할 수 있습니다. 이 케이블은 오일, 화염 및 UV 저항성에 대한 여러가지 규정사항을 충족하며, 또한 각각의 북미 표준도 충족합니다.

 

ÖLFLEX® SERVO 728 CY: 이 차폐(shielded) 인코더(엔코더) 케이블 제품은 여러 주요 제조 업체의 서보 드라이브에 장착된 대부분의 아날로그 및 인크리멘탈 로터리 인코더에 적합합니다. 또한 이 케이블은 저용량을 특징으로 하고 있으며, 폴리프로필렌(polypropylene) 코어 절연으로 인해 전송 거리를 크게 늘릴 수 있습니다. 차폐 케이블은 오일에 대한 내성이 있어, 고정 설치가 가능한 많은 기계적 엔지니어링 용도에 적합합니다. Lapp의 제품 개발자들은 얇고 가벼운 디자인에 특히 더 집중하고 있습니다. 그 결과, ÖLFLEX® SERVO 728 CY는 동급 케이블에 비해 10% 정도 얇습니다. 이러한 특징은 비좁은 제어 캐비닛에 사용할 시 강점이 됩니다.