Coca-Cola

Coca-Cola bottling plant. Photo: Coca Cola

Coca-Cola bottling plant. Photo: Coca Cola

코카콜라가 사용하는 LAPP 케이블
유럽 병입 공장에서 사용되는 ÖLFLEX® ROBUST


코카콜라는 세계에서 가장 유명한 브랜드 중 하나이며 매일 200여 개국에서 16억 개의 제품이 소비됩니다. 물론 이러한 압도적인 입지는 큰 책임을 의미하기 때문에 회사의 병입 작업은 엄격한 위생 및 품질 기준을 준수하고 있습니다. 이러한 엄격한 품질 기준은 코카콜라 유럽의 전기 및 자동화 관리자가 향후 스칸디나비아, 영국, 프랑스, 베네룩스 국가들 및 독일의 40여 개 병입 공장에서 ÖLFLEX® ROBUST 전원 및 제어 케이블만을 사용할 것이라고 결정한 이유를 설명합니다.


Lapp UK의 대런 클라크(Darren Clark)는 다음과 같이 설명합니다. "코카콜라는 모든 공장에서 매우 높은 위생 기준을 요구합니다. 동시에 정기적인 세척 및 유지 관리는 공장 부품에 엄청난 부담을 줍니다. 그래서 코카콜라측에서는 심혈을 기울여 제품을 선정하며 내구성과 신뢰성을 갖춘 완전한 케이블을 랍케이블에서 찾아냈습니다.”


Lapp의 ÖLFLEX® ROBUST 케이블은 높은 수준의 기계적 저항성 및 화학물질 저항성을 갖추고 있어 코카콜라가 필요로 하는 제품을 공급할 수 있었습니다.


이 제품은 식음료 산업은 물론이고 공작 기계, 의료 기술, 세탁, 세차 및 하수 처리장과 같은 다양한 분야의 광범위한 용도로 사용하기에 적합합니다. 기본적으로 이 케이블은 오일, 지방, 왁스 또는 세제에 노출되는 모든 환경에 적합합니다. 그뿐만 아니라 이 내후성 케이블은 무독성(할로겐 프리)이며 절연성이 높고 작동 전기 용량이 낮습니다.

고객
Coca-Cola AG는 25개의 제조지를 포함하여 전국의 약 70개 지역에 있습니다. 독일에서는 70개 이상의 독일 판매용 제품을 생산할 수 있습니다. 가장 잘 알려진 제품으로는 클래식 코카콜라, 코카콜라 제로, 환타, 스프라이트, 메조 믹스가 있습니다.