tosibox

동료들과 모닝 커피를 마시며 대화하고, 학교에서 신나게 뛰어노는 등 일터에서 일상생활에 이르기까지 사람들과 접촉하고 어울리는 것은 전 세계 모든 곳에서 일어나고 있습니다. 이러한 교류는 가장 기본적인 사회 활동이며 코로나바이러스 이전까지 수 세기에 걸쳐 변하지 않은 채 이어져 왔습니다.

역사적으로 인류는 자연재해, 전쟁 및 전염병으로 인해 많은 어려움을 겪었지만, 매번 극복하고 이전보다 더욱더 강하게 헤쳐 나아갔습니다. 오늘날, 마치 리셋 버튼 같은 코로나19 팬데믹의 심각하고 끊임없는 확산은 지역, 규모 또는 사업에 상관없이 모두에게 큰 타격을 입혔고, 크고 작은 사업체부터 국지적 또는 글로벌 기업에 이르기까지 모두 새로운 현실에 직면해야만 했습니다.

단계와 제한의 정도는 다르지만, 전 세계의 많은 도시가 봉쇄되면서 많은 사업주는 사업 운영을 지속하기 위해 고군분투하고 있습니다. 공공장소에서의 마스크 착용, 악수 대신 팔꿈치를 부딪치는 인사 및 사회적 거리 두기와 같은 바이러스 확산을 예방하는 새로운 사회적 행동도 등장했습니다. 이처럼 기업들도 직원들이 사무실이나 생산 현장 이외의 모든 장소에서 회사 내부 시스템에 접속할 수 있는 원격 접속 시스템 도입을 위해 서두르고 있습니다. 이러한 변화는 사물인터넷(IoT)을 통해 기기가 연결된 환경에서 기업들의 장기적인 사업 모델로 진화할 것으로 보입니다.

이 변화의 물결은 모두, 세계적 변화를 이른바 고립 경제로 바꾸는 계기가 되었습니다.

고립 경제란 무엇인가?

감정적인 동물로서 "우리는 모두 연결되어야 하고, 사회적으로 연결되고자 하는 욕구는 인간의 가장 기본적 욕구 중 하나입니다." 바로 그것이 우리가 서로 어울리고 사업을 하며 일을 하고 노는 이유입니다. 포브스 잡지(Forbes magazine)1에 의하면, 고립 경제는 일상생활에서 여행을 적게, 또는 전혀 하지 않는 메가트렌드로 정의됩니다. 그 대신 집에서도 또는 원격으로도 업무를 예전과 같이 효과적으로 수행할 수 있을 것입니다. 출근하거나, 마트에 식자재를 사러 가거나 좋아하는 식당에서 식사하는 것이 예전의 일상이었다면, 사람들은 이제 집에서 일하고 식자재나 생활필수품을 집으로 배달받고 있습니다. 마찬가지로 부서 및 고객 회의는 화상 회의로 대체되었습니다.

포브스 잡지(Forbes magazine)에 따르면 "고립 경제에서, 사람들은 필요한 무언가를 위해 밖으로 나가지 않습니다. 대신, 그 무언가가 집으로 배달됩니다. 이는 수년간 현실화하려 했던 발상입니다. 코로나19가 이러한 생활 방식을 만들어낸 것이 아니라, 우리가 이웃으로부터 우리를 더욱더 고립시키면서도 계속 번창할 수 있다는 것을 깨닫게 해준 것입니다."

image

1년 전에는 아무도 상상하지 못한 코로나19는 여전히 우리 일상 속에서 전례 없는 혼란이자 강력한 위협으로 존재감을 발휘하고 있습니다. 경제는 그럼에도 불구하고 반드시 계속되어야 하고 계속될 것이지만, 다르거나 새로운 일상 속에 자리 잡을 것입니다. 고립 경제에서의 이 새로운 일상이란 무엇일까요? 고객의 태도, 행동 그리고 사고방식이 변화하면서, 현장에서 인간의 관여 없이 전체 상황을 파악하고, 현장의 기기 점검을 예상하며, 공장과 영구적 설치 장비의 작동을 지속하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

3K 규칙을 준수하며 고립 경제에 적응하기

이 현상에 더 잘 대응하는 법을 더 자세히 배우기 전에, 현 상황에 관해 현재까지 알려진(또는 그렇지 않은) 점을 되짚어볼 필요가 있습니다.

빠른 회복은 불가능하다 - 현재로서는 완벽한 치료법이나 백신이 전혀 없습니다.

여행 제한 - 각국의 여행 규제는 계속해서 빠르게 변화하고 있습니다. 이제는 기계의 매개변수를 수리하거나 재설정할 목적으로 당장 내일 비행기에 올라타서 출장을 갈 수 없습니다. 싱가포르에서 태국 또는 자카르타로, 방갈로르에서 뉴델리로 비행기를 타고 하루 만에 문제를 해결하고 돌아오던 것은 다음 세대에 들려줄 수 있는 좋았던 옛 시절의 이야기입니다. 그러나 지금은 그 좋았던 시절을 뒤로하고, 누군가는 세계 어디에서든 언제든 원격으로 기기에 접속하고 감시할 수 있어야만 합니다.

인프라와 업무 과정의 재설계 - 이를 효과적으로 달성하기 위해서, 회사는 고객 또는 이해 관계자와 협업하는 방식과 업무 과정을 고려해야 합니다. 모든 것의 비용 절감과 더욱 중요하게는 보안을 보장하면서, 간단하면서도 확장 가능한 솔루션과 적합한 인프라가 준비되어 있어야 합니다.

대응책 마련의 중요성 - 감염병 세계적 유행 재확산의 가능성은 항상 열려 있습니다. 빌 게이츠는 지난 5년간 이러한 현상에 대해 경고해왔습니다. 이제 그것의 진정한 규모가 어느 정도인지 알게 되었으므로, 또 우리를 강타할지 모를 다른 무언가에 적절히 대응할 준비를 해야 합니다. 그것이 A형 인플루엔자 바이러스 H1-N23이 될지, 코로나바이러스감염증-25가 될지, 또는 어떤 규모의 감염병 세계적 유행이 될지는 아무도 모릅니다. 따라서, 대응책 마련만이 그 열쇠입니다.

그리고 고립 경제에서 대처하고 번창할 수 있게 해주는 3K 또는 "가장 중요한" 규칙은 바로 다음과 같습니다.

직원의 안전 보장
건강은 최우선 사항입니다. 모든 임직원은 사무실 또는 전통적인 작업 환경이 아닌 곳에서도 업무 수행을 할 수 있어야만 합니다. 또한, 원격 근무는 계속 유지될 것입니다2. 다시 봉쇄 조치가 취해지더라도 운영이 완전히 중단되어서는 안 됩니다. 최종 소비자들은 봉쇄 상황에서도 운영을 지속할 준비가 되어 있을 것입니다. 그렇다면 우리 모두, 그렇게 할 수 있어야 합니다.
여행 최소화
팬데믹 상황에서 여행하는 것은 명백히 첫 번째 규칙, 즉 직원의 안전 보장에 어긋나므로 가능한 한 최소화해야 합니다.
공장 운영 지속
코로나 시대 이후의 새로운 일상에서 기업들은 가장 필수적인 임무에만 출장을 허용해야 하며, 원격 접속으로 기술 지원을 받는 것을 고객과 경영진이 모두 수용하도록 조치해야 합니다.
TOSIBOX® - 강력한 솔루션!

3S를 구성하는 효과적인 솔루션으로, 이는 고립 경제의 3K 규칙을 충족할 수 있습니다. LAPP은 원격 데이터 접속, 안전한 감시 및 제어를 가능하게 하는 유비쿼터스 가치 제공을 위한 Tosibox와의 합작 제휴를 발표하게 되어 기쁩니다.

비밀과 보안 접속을 보호하기 위해 수세기 동안 이용된 방식인 물리적 잠금장치와 키 처럼, Tosibox는 이러한 패러다임을 바탕으로 모델링되었습니다. 고립 경제 – 위기를 기회로 바꿔줄 수 있는 최고의 솔루션을 만나보세요.

심플리시티 (Simplicity)
원격 접속 설정에는 많은 인원이 필요하지 않습니다(이 작업 수행에 IT 및 제조 부서가 필요한 큰 조직에 특히 좋은 소식입니다). 저렴한 비용으로 빠른 실행이 가능한 LAPP의 솔루션 덕분에, Tosibox를 사용하면 몇 분 안에 보안 연결을 설정할 수 있습니다.
보안성 (Security)
안타깝게도 코로나19가 사이버 범죄를 중단시켜 주지는 않았습니다. 사실상 오히려 불법 행위를 더욱 용이하게 만든 측면도 있습니다. 그러므로 가장 엄격한 보안 기준에 미달하는 솔루션에는 경종을 울려야 합니다. 어떤 솔루션이든 최첨단 보안은 최우선 사항입니다!
확장성 (Scalability)
기기는 기계 안이든 공장 네트워크 라인 안에서든 별도의 접속 지점에서부터 작동해야 합니다. 디바이스는 업무량이나 외부 압력에 상관없이 최적의 성능을 구현해야합니다.
다음의 TOSIBOX® 제품군에서 LAPP이 제공하는 사양을 확인해보세요.
product
TOSIBOX® Lock 150
TOSIBOX® Lock 150은 방화벽과 간편한 Plug & Go 연결 기능을 갖춘 산업용 라우터입니다. TOSIBOX® Lock 150에 연결된 사물인터넷(IoT) 기기는 256비트 암호화 VPN 연결을 통해 인터넷, LAN 및 WAN 네트워크에 안전하게 접속 가능합니다.
주요 기능은 다음과 같습니다:
  • 특허받은 TOSIBOX® Plug & Go 연결 방식으로 소프트웨어 설치, 네트워크 구성 또는 전문 IT 기술 없이도 5분 이내에 사용 가능
  • NAT 및 방화벽 친화적
  • 최대 10Mbit/s의 VPN 처리량, TOSIBOX® 기기 간 종단간 암호화
product
TOSIBOX® Lock 500
TOSIBOX® Lock 500은 고객이 새로운 사물인터넷(IoT) 솔루션을 구축하고 운영을 관리할 수 있도록 무한한 가능성을 제공하는 강력한 연결 기기입니다. TOSIBOX® Lock 500은 까다로운 산업 환경에 이상적이며, 보안 및 오피스 네트워킹 분야에서 새로운 기회를 창출합니다.
주요 기능은 다음과 같습니다:
  • 고성능: 데이터 소비 응용 프로그램을 위한 대량의 VPN 처리량, Key to Lock, Lock to Lock 또는 Lock to (가상의) Central Lock 종단간 암호화
  • 신뢰성: Wi-Fi 기능 내장, 내장 모뎀(옵션) 및 이중 SIM 슬롯(연결 방식 또는 현장의 무선 장치 접속 지점)
  • 산업용 설계: 환풍구 없는 견고한 외함, DIN 레일 브래킷 내장 및 산업용 DC 전원 커넥터 장착
LAPP은 응용 프로그램에 연결 보안을 시험하고자 하는 모든 사용자를 위해 Tosibox와 협력하여 두 개의 스타터 키트를 개발했습니다. 더 자세한 정보는 다음 링크를 참조하세요.