태양광 에너지

태양광 시스템의 사용은 수년 동안 재생 에너지의 중요한 축을 이루었습니다. 태양광 에너지는 기후 변화로 인한 도전에 대한 해결책을 효과적으로 찾을 수 있도록 에너지 혁명에 광범위하고 신뢰할 수 있는 공헌을 합니다. 태양광 에너지는 주요 에너지 플랜트에서부터 가정용 애플리케이션에 이르기까지 광범위한 용도로 사용됩니다.

태양광 케이블링 솔루션 :
수년간 태양광 케이블링에 성공적으로 사용 되고 있는 제품은 당연히 유럽 표준에 속하는 제품들입니다. 로운 태양광 산업은 유기 광전지 (OPV) 및 다른 어플리케이션과 같은 새로운 기술로 이 시장의 잠재력을 더욱 최적화하고 활용하기 위해 노력하고 있습니다. 케이블링 솔루션에 대한 태양광 산업의 요구 사항은 전원 스테이션의 직접 포설을 위한 크고 견고한 케이블부터 유연한 OPV 모듈과 같은 정교한 커넥션 시스템에 이르기까지 다양합니다


태양광 산업의 요구 사항을 충족하는 Lapp의 솔루션 
태양광 시장의 잠재력을 일찍이 인식하고 개발해온 태양광 기술은 혁신을 위한 Lapp의 추진 동력입니다. 특정 요구 사항에 맞게 맞춤형 제품을 개발하고, 태양광 시스템을 위한 케이블링 솔루션을 만들거나, 플랜트를 계획하고 구현할 때 컨설팅을 받을 필요가 있는지 여부에 상관없이 우리는 지붕에서 지하실에 이르기까지 고객이 필요로 하는 모든 태양광 케이블링 제품을 제공합니다. Lapp은 고객 및 연구소와 협력하여 진보한 기술을 적용하여 높은 내구성 및 견고함, 고유연성 등과 같은 모든 산업의 요구 사항을 가장 잘 충족시킬 수 있는 신제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 

 


The 랍그룹은 또한 고객 (예 : EXPO)과 긴밀히 협력하여 새로운 광전지 기술 및 응용 분야를 위한 새로운 제품을 개발하고 있습니다.


또한 사용자, TÜV (독일 기술 검사 협회) 및 북미 UL 승인 기관과 협력하여 최상의 제품 품질을 보장하기 위해 ÖLFLEX® SOLAR 케이블, SKINTOP® 케이블 그랜드 및 EPIC® SOLAR 커넥터에 대한 다양한 테스트를 수행합니다.  당사의 제품은 전세계 산업 현장에서 사용할 수 있으며 RoHS를 준수하며 지속적으로 개선되고 있습니다.


관련 제품:

고객 성공 스토리:

 

 

 

태양광 카탈로그 다운로드


당사는 다음과 같이 귀하의 개인정보를 수집, 이용합니다. 1. 개인정보의 수집 및 이용 목적 랍코리아 LAPP KOREA LLC. (이하 '랍코리아')은(는) 개인정보를 다음의 목적을 위해 처리합니다. 처리한 개인정보는 다음의 목적이외의 용도로는 사용되지 않으며 이용 목적이 변경될 시에는 사전동의를 구할 예정입니다. - 계약 이행 - 고객서비스 증진 - 제품·서비스에 대한 정보 제공 및 판매 - 프로모션 또는 시장조사 2. 수집하는 개인정보의 항목 필수정보: 이름, e-Mail 주소, 회사, 부서, 주소, 전화번호 3. 개인정보의 보유 및 이용기간 랍코리아는 원칙적으로 개인정보 처리목적이 달성된 경우에는 지체없이 해당 개인정보를 파기합니다. 파기의 절차, 기한 및 방법은 다음과 같습니다. 파기절차이용자가 입력한 정보는 목적 달성 후 별도의 DB에 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 따라 일정기간 저장된 후 혹은 즉시 파기됩니다. 이 때, DB로 옮겨진 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 다른 목적으로 이용되지 않습니다.